This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:无 SPL 调试输出

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/833755/am4376-no-debug-output-from-spl

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0

大家好、  

我的客户正在使用 AM4376BDZN100+TPS65218D0

原理图遵循 TI 入门套件参考设计、  

系统可以从 UART0看到 CCC 信息、但它似乎受到以太网 PHY (KSZ9031RNXCC)电路的影响

因此、它们会切断以太网 PHY 的电源并从 AM437复位、PMIC 连接会恢复到入门套件连接

当前使用 UART0、在使用 x 调制解调器协议进行传输后、通过 Teraterm 上传 U-Boot SPL

我们期望 UART0应该具有 TI SPL 信息、但系统没有响应

SYSBOOT [18:0]设置为010 0100 0000 0011 1010 / UR0 à SPI à QSPI àMMC1

请帮助检查 DDR 和以太网 PHY 原理图是否存在任何可能的原因。

入门级 kit_schematic_sprr202.pdf

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您能否应用 此帖子中的补丁、并检查您的电路板是否会开始在控制台上打印某些内容?

    此致、
    Kemal