This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:McSPI 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/831861/linux-am5728-mcspi-issues

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好:

我们有一个 DAC 板、它是 am5728 + DAC 芯片。
硬件图类似于 bwlow:
am5728将数字信号输出到 DAC 芯片。
然后 DAC 芯片传输到模拟信号。
我们使用 SPI_TEST 应用程序来测试此 DAC 板。
现在我们发现了一个问题!!!
模拟信号不 是连续的。
例如、我们输出正弦波、DAC 可以测量正弦波
但有时 DAC 芯片在特定的10毫秒内不会输出任何信号。
 这种现象肯定会出现、但不会经常发生。
因此、我们怀疑该过程是否安排在 10毫秒内。
但我们不知道如何解决这个问题、任何人都可以帮助我们。
谢谢
此致