This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:USB 问题

Guru**** 2551200 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/833697/am6548-usb-question

器件型号:AM6548

您好、TI 工程师

我对 AM65465的 USB 子系统(USBSS)有疑问。

作为 AM65x 的技术参考手册、

AM6548具有两个 USBSS:USB3SS0和 USB3SS1

如果 两个 USBSS 可以同时工作、

例如、一个 R5F 内核中的程序使用 USB3SS0、

如果 M3内核可以同时使用 USB3SS1?(我是说 2个 USBSS 同时处于通信状态)

此致

但愿陈如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是两个独立的 USB 外设。