This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437Q:TMS320DM6437Q 的-L 产品是什么?

Guru**** 2648115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM6437Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/831309/tms320dm6437q-what-s-the--l-product-of-tms320dm6437q

器件型号:TMS320DM6437Q

您好!

在数据表中、TMS320DM6437Q 有不同的产品:-7/-6/-5/-4/-L/-Q5

但我没有看到"-L"的任何订单信息、为什么? 它是否已停产? 如果可以使用"-L"、CVDD 是否配置为1.05V?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    读取器件型号和解释型号的最佳方法是查看器件数据表的器件命名规则部分:

    希望这澄清了速度等级的7/6/5/4/L 型号、而 Q5是指汽车级芯片的500MHz 型号。

    有关 DM6437Q L 变体的订单详细信息、我已联系我们的业务团队以阐明可用性。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、"-L"产品没有订单、非常奇怪。"-L"器件是否已停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    您是否在 Q100中特别寻找-L? 我认为这一点从未被提供过。

    我相信它们以前适用于非 Q100、据我们了解、-L 也不再适用于非 Q100。  

    Rahul 指向的数据表中的命名规则部分并不意味着提供了所有速度和温度组合。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在 TMS320DM6437Q 中找到了-L、 什么是 Q100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    Q100是指温度等级。 Mukul 提出的问题是、检查您是否正在寻找汽车级(-40 C 至125C)低功耗器件(-L)

    DM6437和 DM6437Q 似乎使用相同的数据表、但并非商用级芯片的所有不同型号都提供汽车级。

    DM6437是商业级 、以前可能已随 L 变体一起提供、但未提供 Q 汽车级。 我们需要了解您是在寻找符合汽车级标准的器件还是商业级器件、以便与我们的团队进行内部核实。根据这些信息、我们可以确认或拒绝此信息是否不可用。  

    此致、

    Rahul