This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:电源定序

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TPS65261, TPS65916, LP87332D, LP873220, TPS51200, TIDA-01425, TLV62130, TPS22965
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/830326/am5706-power-sequencing

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件: TPS65261TPS65916LP87332DLP873220TPS51200TIDA-01425TLV62130TPS22965

   我想使用两个 TPS65261级联来为 AM5706供电。 VDDSHV_1到 VDDSHV_11 都是3.3V。我要实现的上电序列是 VDDS_1V8 --- VDA_PLL_1V8---VDD_DDR_1V35 ---- VDD_CORE_AVS---- VDD_DSP_AVS---VDA_PHY_1V8 -- VIO_3V3--DDR1_vref0 (VTT_DDR)-H_PORz。

       。、,为 VDDSHV1~VDDSH11 (包括 VDDSH8)供电的 VIO_3V3是 AM5706的最后一个电源、用于 生成 DDR1_VREF 和 H_PORz。  那么、我认为 VDDR_VREFSTL(DDR1_vref0)   离 VDDS_DDR1太晚了?  从上电 序列图,DDR1_vref0和 VDD_DDR_1V35 应位于 VDD_DSP_AVS 和其他电源,、但从下面的注释,中可以看到 、它仅在 PORz 上升之前必须有效、没有提到 DDR1_vref0和 VDD_DSP_AVS 之间的关系。

此外 、我甚至怀疑(DDR1_vref0)可能会在(后面的)H_PORz 之后。  我的想法是正确的吗? 有关此 DDR1_vref0电源的建议是否正确?   

    如 下图 所示,等效于将 DDR1_vref0置于 vddshv8后面(3.3V、与其他 VDDSHX 合并)。

     e2e.ti.com/.../power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不能支持使用除数据表中的电源管理 IC 以外的任何电源管理 IC。  

    这些选项包括:


    我们选择的 PMIC 支持双电压 SD 卡、并通过 TPS65261似乎不支持的漏极电阻加速关断。 您将遇到满足断电要求的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不关心它的断电顺序、让它们同时断电。 这会导致什么问题、将影响我的第二次上电、或者将影响芯片的使用寿命、或者其它问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源之间存在需要满足的关系、否则会有损坏器件的真正风险。 AM57x 器件和 PMIC 选项是一起设计的、因此只有 PMIC 才能满足这些需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ,我想问一下 AM570X 是否已通电、 TPS65916 和 LP87332D + LP873220,这更适合成本考虑?这是 TI 的主要推动力?

    第二,关于 TPS22965QWDSGRQ1和 TLV62130RGT,哪种芯片大量使用,成本更低,因为我们公司目前使用 TLV62130RGT 更多,我想用 TLV62130QWRGT 替换 TPS22965QWDSGRQ1。但似乎 TPS22965QWDSGRQ1更便宜,请立即通知我官方网站! 后来我发现 我必须使用 TLV62130RGT,因为我的系统输入是 5V。

    第三,在设计 TIDA-01425中、TPS51200的 VIN 为 SYS_3V3、但我的系统电源为5V。第一,5V 输入 、通过 LP87332D 和 LP873220生成 AM570X 所需的各种电源、最后通过 TLV62130生成3.3V。 如果使用此3.3V 电压生成 VDD_REF 和 VDDR_VTT、则 VDD_DDR_1V35和 VDD_DDR_1V35之间的时间将过长。  您知道 TPS51200的 VIN 必须为3.3V,所以我不知道使用哪个 VIN 来产生 VDD_REF 和 VDDR_VTT?

    ,我能否将 LP87332D + LP873220的所有输入 一起连接 到主电源5V、 以及将 LP87332D  + LP873220的两个 EN 直接连接到5V (输入)。

    ,,TIDA-01425,R96和 R96中的5 μ A、我看到它们全部被组装为什么这样没有问题? ,我没有系统—3V3,我的系统输入功率为5V、所以我应该选择已组装 R97、对吧?

    《 为 AM570x 供电的 LP87332D 和 LP873220用户指南》 文档中的第六,介绍, 当系统只有3.3V 可用电源轨时,VDDA_USB3V3应通过负载开关连接到3.3V 电源轨。 LP87332D 的 LDO1可用作负载开关的使能端。  VDDA_USB3V3表示引脚 AA10 (VDDA3V_USB_1)和引脚 Y10 (VDDA3V_USB_2) 连接到开关 TPS22965QWDSGRQ1的输出、对吧?

    第七,https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/717998/2647946?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP87332D%20EN%20%20AM570X#2647946,in当 需要 VBUS 检测或双电压 SD 卡时、不建议使用此链接,LP87332D + LP873220。什么是 VBUS 检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、您能 看到 我 的回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、2、3、4)  

    对于任何一种解决方案、首先使用3.3V 系统电源将会更节能、如果满足功耗要求、则可以使用 TLV62130RGT。 在这两种解决方案中、LP87332D + LP873220似乎是更便宜的解决方案。 然后、可以将3.3V 系统电源用于 TPS51200、幸运的是、您可以使用 TPS22965的非 Q1版本、该版本应该更便宜。

    5)  

    不清楚。 但是、我们始终建议检查数据表以满足建议的工作条件。 数据表优先于 TI 设计或 Sitara EVM 原理图。

    6)

    是的、SoC 上的 VDDA3V_USB_1/2电源可连接到 TPS22965输出。 系统中与 SoC 进行通信的所有3.3V IC 也必须使用此电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7)

    当 sysem 是连接到主机 PC 的 USB 客户端时、使用 VBUS 检测。 PMIC 可检测来自外部系统的5V 总线电压、并向 AM570x 发送中断。 任何具有5V 容限输入的开漏缓冲器均可用于切换 SoC 上的 GPIO、而不是 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    First,Ahmad_Rashed,非常感谢您回答我的问题。!但 您能否逐一回答我的问题?因为我关心的问题,您根本不回答

    我还有  一个问题!

       我当前的解决方案是使用5V 电源通过 LP87332D + LP873220生成各种电源。 然后、当 REGEN1处于活动状态(LP87332D 的 GPO)时、外设的 SW_3V3电源由 TLV62130RGT 生成、最后由 SW_3V3通过 TPS51200生成 DDR_VREF 和 DDR_VTT。 因此、将在 SW_3V3和 PORZ 之间生成 DDR_VREF、这将是远离 VDD_DDR_1V35的较长时间、但将在"LP87332D 和 LP873220用户指南为 AM570x 供电"上的 VDD_DDR_1V35之后立即生成 DDR_VREF、是否存在任何问题?

    Ahmad_Rashed、您能更快地回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TLV62130代替 TPS22965将不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么?您能解释更多详细信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经发现 TLV62130的时序不符合 AM57x 上电时序。 此外、TLV62130的输出放电无法满足 AM57x 断电时序。 满足 AM57x 定序的唯一方法是使用3.3V 始终开启电源、该电源通过与 TPS22965功能匹配的负载开关进行定序。