This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:TIDL tensorflow 转换问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826056/am5708-tidl-tensorflow-conversion-problem

器件型号:AM5708

您好:

我不熟悉 TIDL 库、我遇到了使我感到困惑的东西。   

当我将 lenet (tensorflow)模型转换为 tidl 可以使用的.bin 文件时、它会显示消息"无法打开 inputParamsFile 文件:na"。如何解决它?

请勿庸置疑。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心等待。  通常会帮助解决论坛上与 TIDL 相关的问题的工程师正在休假-我正在寻找其他人来帮助您。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供配置文件(或在 e2e 帖子中包含转储、因为它们是非常小的文本文件)和用于转换的命令?

    似乎.Caffemodel 文件在配置文件中未正确定义(或不可访问)。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、似乎您不再关注此问题。 我现在要关闭此主题。 如果问题尚未解决、请随时重新打开。  

    谢谢、此致、

    Manisha