主题中讨论的其他器件:ADS131E04
大家好、
在我的定制硬件中、ADC 通过 McSPI0连接(ADS131E04)、ADC 的 DRDY 引脚连接到 GPIO0引脚18
我想使用 DMA 使用 GPIO 事件触发器(DRDY)将数据从 ADC 传输到 CPU
我配置了 DMA 事件22 (GPIO DMA 事件)并将目标地址设置为 McSPI0 TX FIFO。
当 DRDY 引脚变为低电平时、我只能看到2个字节的传输、但总字节计数 为15。
我在配置中缺少什么吗?
请帮助我解决此问题、提前感谢您的帮助:)
此致、
Manju