This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:从 Cortex-R5进行外设访问

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/832240/am6526-peripheral-access-from-cortex-r5

器件型号:AM6526

您好!

要从 Cortex-R5访问 USB/以太网/UART、 我认为该路由将如下:

  Coretex-R5内核<-> MCU NAVSS (UDMA)<-> MCU_CBASS0 <-> CBASS0 <-> USB/EtherNet/UART

正确吗?

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、具体取决于您所讨论的外设。  MCU 域中有一些以太网和 UART 资源、因此 R5可以控制这些外设。  请检查 TRM 的通道3系统互连。

    此致、

    James