请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Code Composer Studio
具有 DMA 模式或任何 UART DMA 示例项目的单元测试应用。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
具有 DMA 模式或任何 UART DMA 示例项目的单元测试应用。 谢谢
Anping、
有一个 UART 测试应用程序可运行 TI UART 驱动程序支持的所有不同运行模式。 请使用 pdkProjectCreate 脚本创建 UART 测试应用程序并查看源文件:
pdk_am335x_1_0_xx\packages/ti\drv\uart\test\src\main_UART_test.c
测试应用程序为其测试的每个不同模式分配一个测试 ID。 请检查与 UART_TEST_ID_DMA、 UART_TEST_ID_DMA_CB 和 UART_TEST_ID_DMA_RW 相关的测试
希望这对您有所帮助。
此致、
Rahul