This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:libstdc++版本信息问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826548/am5728-libstdc-version-information-issue

器件型号:AM5728

当我将应用程序迁移到新的 sdk6.0时、有如此多的日志、如下所示:

root@CR-1006:~#./Smart
Smart:/usr/lib/libstdc。SO.6:没有可用的版本信息(SmartDecoder 要求)
Smart:/usr/lib/libstdc


/usr/lib/libstdc。SO.6:没有可用的版本信息(SmartDecoder 要求) Smart:/usr/lib/libstdc。so.6:没有可用的版本信息(SmartDecoder 要求) Smart:/usr/lib/libstdc +.SO.6:没有可用的版本信息(smartdoder.
n 可用

为什么会这样呢? 在 pdk5.3中、没有问题。 请问我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    您是否尝试使用 SDK 6.0重建应用? 它是否成功构建?

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了 pdk6.0。 但它仍然具有日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 您能否共享使用 PLSDK 6进行构建所使用的命令? 如果可能、您可以共享您的应用、还是可以通过"Hello World"之类的简单方法轻松生成此问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 炎症可能会为编译器使用错误的路径。