一些问题与 TDA4 EVM SOM 原理图和布局有关。
1) 1)我们已获得 E5原理图、并注意到较新的原理图即将推出。 我们被要求 确定,或者至少概述从“E5”到“E7”的变化是什么,受影响的电路和功能是什么?
2) 2)在通用处理器板上、我们有多个闪存组件、其中包括一个 UFS 器件。 它的目的或用例是什么?
3) 注意到原理图第5和第6页(PROC079E2A)上的通用处理器板电源流图和电源序列图与 LM5175、LM5141和 LM5140原理图中的注释之间存在不同的电源信息。
4)注意到系统的 VDD_IO (SHV)电压为3.3V、而不是1.8V。 原因是什么?
5) 5) SOM 布局设计正在生成大量未注释的 DRC。 我们想知道这些内容是否已经过审查。 我们想了解已构建的内容以及报告的这些项目的影响和风险。