This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:DDR3调平:在666.7MHz 下、CAN't 读取/写入 DDR3

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/830242/tms320c6678-ddr3-leveling-can-t-read-write-ddr3-at-666-7mhz

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

客户使用的是 Micron MT41K256M16HA-125IT 1600M。

在中配置666.7Mhz 时 和 , MT41K256M16HA 也以666.7Mhz 运行,但 DDR3无法正确读取/写入。  

但在中配置800MHz 时 和 , MT41K256M16HA 以666.7Mhz 运行,DDR3可以正确读取/写入。  

以下是 在800MHz 时 DDR3 Register Calc v4.xlsx 中配置的参数。



很好奇。 他还根据 自己的 PCB 布局更改了 DDR3 PHY Calc v11中的参数。 他使用了 fly by 拓扑、 DQS 和 CLK 是差动信号。

微带长度(英寸)带状线长度(英寸)延迟(ps)
DQS0 0.000 1.336 223
CK_0 0.000 2.608 436
DQS1 0.000 1.205 201
CK_1 0.000 2.608 436
DQS2 0.000 1.171 196
CK_2 0.000 3.090 516
DQS3 0.000 1.094 183.
CK_3 0.000 3.090 516
DQS4 (C665x DQS0) 0.000 1.252 209
CK_4 (C665x CK_0) 0.000 4.066 679
DQS5 (C665x DQS1) 0.000 1.159 194
CK_5 (C665x CK_1) 0.000 4.066 679
DQS6 (C665x DQS2) 0.000 1.391 232
CK_6 (C665x CK_2) 0.000 4.543 759
DQS7 (C665x DQS3) 0.000 1.385 231
CK_7 (C665x CK_3) 0.000 4.543 759
DQS_ECC 0.000 0.997 166
CK_ECC 0.000 3.574 597

谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shine

    指派给此帖子的专家今天不在办公室-因此您将看到我们在此帖子上回复您的一些延迟。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪耀、

    这种类型的行为通常是由于信号完整性问题或 PHY 配置不当造成的。  请务必遵循 KeyStone I DDR3接口启动应用报告 (SPRACL8)中讨论的步骤、这些步骤将发布在 C6678产品文件夹中。  目前、您可以从随附的 E2E 帖子中获取此文件:

    请发布报告、说明已满足长度匹配规则。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪耀、

    网页已修复。  您现在可以通过以下链接从 C6678产品文件夹中提取此文档:

    KeyStoneTmI DDR3接口启动应用报告(SPRACL8)

    http://www.ti.com/lit/an/spracl8/spracl8.pdf

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这很有帮助。 非常感谢。

    谢谢。
    Rgds
    闪亮