This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:如何在 AM4378 SDK 的 QT 中使用"Sound&quot?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/827420/am4378-how-to-use-sound-in-qt-in-am4378-sdk

器件型号:AM4378

您好!

我广泛地设计了基于 AM437x-gp-EVM 的电路板。 我们使用 SDK 4.02。 我们使用 Sitara 交叉编译器开发 QT 应用。

如何在 AM4378 SDK 的 QT 中添加"声音"库。

此致、

Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Winiston.P、

    您可以按照 和此主题中演示的方式添加此类支持。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    此方法是从 SDK 源构建 SDK。 QT 多媒体对于开发与多媒体相关的应用程序是强制性的。 我们已使用具有 BSP 的 SDK4.02构建了内核、它在客户场所运行良好。 现在、很难从源代码构建内核、测试所有接口、然后在客户处重新启动。

    是否有适用于 AM4378的 SDK 可用于 qt 多媒体?  

    (或)

    是否有任何方法可以将 qt 多媒体包附加到我们构建的内核中?

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    [引用 USER="Arokia winiston"]是否有适用于 AM4378的 SDK 可用于 qt 多媒体?  [/报价]
    我知道不是  您需要手动将此功能导入 SDK。


    [引用 user="Arokia winiston"]是否有任何方法可以将 qt 多媒体包附加到我们构建的内核?
    您是指 SGX 内核模块吗? 如果您在内核中没有 qt 多媒体包、会出现什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    是的、我想在我的 SDK 中附加多媒体包。 基本上,我想在开发 QT 应用程序时使用 QT 多媒体包。 下面给出了相应的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal:

    我正在等待您的回复。

    此致、

    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行这些命令以解决此问题。

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    #提示时选择“否”。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=AM437X-EVM bitbake qtmultimedia

    cp -r /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtmultimedia /image/usr /linux-devkit/sysroots/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/usr

    然后转移到您的板上并从安装油墨 /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtmultimedia /deploy-ipks/armv7ahf-neon,支持 opkg,以便能够在目标上运行 qtmultimedia 应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Winiston.P、

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal:

    我在这方面工作。 我将告诉您状态。

    此致、
    Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。