器件型号:BEAGLEBK
我想通过 USB 接口将 ssh 到 BeagleBone Black 中。 我在第一次尝试中成功地做到了这一点。 但是、当我重新启动系统时、我无法执行该操作、因为我看不到任何分配给主机端 USB 接口的 IP 地址。
以下是系统详细信息:
远程侧:
BeagleBone Black
操作系统: 4.1.15-ti-rt-R43
root@BeagleBone:~# ifconfig
eth0 Link encap:ethernet HWaddr 40:BD:32:C6:17:FD
iNet addr:169.254.101.115 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr:fe80::42bd:32ff:fec6:17fd/64范围:链接
运行多播动态 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:1534错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:667错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:134338 (131.1 KiB) TX 字节:376828 (367.9 KiB)
中断:177
USB0 Link encap: Ethernet HWaddr 40:BD:32:C6:17:f0
iNet addr:192.168.7.2 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252
inet6 addr:fe80::42bd:32ff:fec6:17f0/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:1错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:45错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:96 (96.0 B) TX 字节:13265 (12.9 KiB)
主机端:
操作系统版本: 5.2.6
ifconfig:
ENO1:flags=4163 MTU 1500
iNet 169.254.213.10网络掩码255.255.255.0广播169.254.213.255
inet6 fe80::4d3e:78d4:8d71:bb6c prefixlen 64范围 ID 0x20
乙醚 D4:be:D9:0b:2a:A9 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包656字节381570 (381.5KB)
RX 错误0丢弃0超限0帧0
TX 数据包2244字节279730 (279.7kB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
器件中断20存储器0xe2e00000-e2e20000
enx40bd32c617ff:flags=4163 MTU 1500
inet6 fe80:::8a77:29d3:68c0:87e prefixlen 64范围 ID 0x20
乙醚40:BD:32:C6:17:ff txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包45字节10655 (10.6KB)
RX 错误3丢弃0超限0帧3
TX 数据包2字节540 (540.0 B)
TX 错误2668丢弃0溢出0载波0冲突0
接口 enx40bd32c617ff 对应于 USB 接口(已选中、但我不确定为什么不使用 USB0)。 我可以看到、没有为其分配 IP 地址。
我尝试为接口分配静态 IP (192.168.7-1)、但当我尝试向 BeagleBone Black 分配 ssh 时、我收到错误消息:
SSH root@192.168 7.2
SSH:连接到主机192.168.7.2端口22:没有到主机的路由
如果有人能帮助我调试这个问题、那会很好。
此致
Vishav