Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
在中断模式下将 McSPI2初始化为主器件时、在访问 MCSPI_HL_SysConfig 中的 SOFTRESET 位(GIO_create -> mcspiMdCreateChan -> McSPIReset)后、器件将失败并显示错误。 函数 McSPIReset 的基底参数是正确的、我可以告诉它。 所有实例和通道句柄均已正确设置。 我将 VisionSDK 3.0.0与 PDK 1.9.0.17搭配使用。
同样的代码用于将 McSPI1初始化为从器件(也在中断模式中)。 为了确保初始化 McSPI1不会影响另一个实例、我尝试排除 McSPI1、但没有改变。
在不同的定制 TDA3x 板上运行代码时、初始化按预期工作。
您是否知道在该特定位置导致此错误的原因? 我还能检查什么?
感谢你的帮助。