This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4M] PSDKRA/PSDKLA v0.9支持 EVM 机器视觉板 IMX264?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826924/tda4m-evm-machine-vision-board-imx264-support-at-psdkra-psdkla-v0-9

主题中讨论的其他器件:TDA4VM

你好

我将使用机器视觉板和 IMX264传感器。

但 在 PSDKRA/PSDKLA v0.9中、正如我看到的、IMX264传感器不受支持。

仅 v0.9支持 IMX390。

PSDKRA/PSDKLA 何时是 SUPPROT IMX264和机器视觉板?

V1.0是否支持?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    是否有任何特定原因支持 IMX264? 目前没有支持此传感器的计划。  

    在1.0中、我们将支持 AR0233传感器。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们  计划 购买机器视觉 采集板和 IMX264传感器。

    机器视觉扩展板套件(TI P/N:J7EXPJ01EVM)

    在"NDA TI Jacinto 7系列 EVM 概述209.pdf" 10页中、机器视觉采集板包含 IMX264传感器。

    因此、我认为 机器视觉 捕获板 连接到 IMX264传感器。

    在 V1.0中、TDA4VM EVM 板支持机器视觉采集板?

    使用哪种传感器?

    谢谢、此致、

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划使用 Processor SDK Linux/RTOS Automotive 来支持机器视觉捕获板。

    此致
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此 、TDA4VM PSDKLA / PSDKRA 不支持机器视觉采集板。

    此致

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    Fusion 串行捕捉应用板和 OV2775与 TDA4VM 处理器 SDK Linux/RTOS 汽车 v0.9兼容?  

    我在 TDA2PX EVM 上使用过该板。

     当兼容时、我 可以将此板重复用于具有 PSDK v0.9的 TDA4VM EVM。

    此致

    Jukyeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    OV2775尚不受支持、据我所知、目前还没有计划支持此摄像头模块。

    您可能可以使用相同的设置并尝试启用它。

    Rgds、

    Brijesh