This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OPP 设置和功耗

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826136/am5728-opp-settings-and-power-consumption

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:AM5718

您好!

  1. 在每个 OPP 电平下都有一个最大频率。 每个域都有一个最小频率。 在每个 OPP 级别下?
  2. 与 AM572x 热考虑因素(SPRAC53–2016年12月)和 AM571x 热考虑因素(SPRACI0–2018年10月)相比,单核 AM5728的功耗更低,但结温高于 AM5718。 您能否解释背后的原因?

例如、Dhrystone、OPP_NOM、25摄氏度环境温度、结温 AM5728 (单核)与 AM5718:

58°C 与37.4°C 间的关系、增量:+20.6°C

功耗:

2092mW 与2987mW 之间的关系、增量:-895mW   

    在另一个文档 AM572x 功耗汇总(SPRAC79–2017年3月)和 AM571x 功耗汇总(SPRAC78–2017年3月)中、功耗结果与报告 SPRAC53–2016年12月和 SPRACI0–2018年10月的测量结果有很大不同。

例如、在 AM5718上

在相同的测试条件下:空闲(MPU @高电平、GPU @高电平、DSP@高电平、IVA@高电平)、25°C 环境温度、   SPRACI0–2018年10月测量值与 SPRAC78–2017年3月测量值对比:

2295mW 与1307mW 相比

在微小的不同测试条件下:Dhrystone (MPU@高电平、 MPU @高电平、GPU @高电平、DSP@高电平、 IVA@HIGH)于 SPRACI0–2018年10月与 Dhrysone 对比、  (MPU@HIGH、 GPU @NOM、DSP@NOM IVA@NOM)于 SPRAC78–2017年3月

4092mW 与2956mW 对比

在我看来、SPRAC78–2017年3月和 SPRAC79–2017年3月的结果更有意义、而 在 SPRAC53–2016年12月、AM5728结果低于预期、 在 SPRACI0–2018年10月、AM5718结果远高于预期。

请帮助澄清哪份文档最能反映 AM5728和 AM5718的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)对于给定的 OPP、没有最小频率。 但是、请参阅数据表、了解对加电时间(POH)与 OPP 的影响。

    2)

    使用的功率测量方法之间存在差异、这使得这些文档无法进行比较。 AM572x GP EVM 不会暴露所有 SoC 电源、因此这些电源编号仅适用于内核+ MPU + DSP + EVE + GPU。 这不包括 PHY、PLL、LVCMOS I/O、DDR 或 DDR-VTT 电源。 对于 AM571x 文档、使用了允许收集全芯片电源的内部电路板。 但是、这两个文档之间的温度是相当的、因为它们使用相同的捕获方法。

    SPRAC78和 SPRAC 79的其他文档更适合进行比较。 不过、下面是一个免责声明:虽然它们是在室温下、但我们没有强制任何恒定温度条件。 因此温度可能会对数字产生影响。 但这更"现实世界"、因为现在考虑了处理器自发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    还有两个问题:

    1. 为什么5728核的功耗比5718高得多? 例如 、SPRAC78和 SPRAC 79中为3115mW 与1845mW。
    2. 我们可以关闭5728 (单核)中的任何组件以使其在更低的功耗下工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)

    总之... AM571x 上的内核、PCIe PHY 和 EMIF 数量只有一半。 因此、MPU、GPU、DSP、DDR 和 PCIe 功耗应是 AM572x 的一半。 AM571x 上的 L3/MSMC 高速缓存也更少、因此内核电源也应在此处节省功耗。

    详细信息... AM572x 上的 DSP 似乎已通电、其效果约为278mW。 AM571x 上的 DSP 电源连接到 VDD_GPU、但我知道在此 SPRAC78应用手册中、DSP 已关闭、因此功率为0mW。 在 MPU 上、由于第二个 Cortex A15、我预计会有313 mW 的差异。 与 GPU 相同、AM572x 上的功耗为203mW、AM571x 上一半的内核应等于113mW 时功耗的一半(电源与 IVA 共享、因此 GPU 功耗可能更低)。 在 SoC DDR 电源上、由于存储器通道的一半、这一功耗为375mW 而不是210mW。 1.8V PHY 功耗在 AM572x 上为180mW、在 AM571x 上为70mW、这也是不同的(SDK 默认启用 PCIe、因此那里有功耗)。

    2) 2)以下是可通过修改器件树关闭的模块列表: BB2D、CAL、DSP、HDMI、IPU、 IVA、PCIe、SATA、GPU、USB、 VIP

    如果所有这些都关闭、我能够在空闲时为整个芯片实现1.1W 的功率。 请参阅我在某段时间之前的实验中捕获的以下数字。

    在该表中、左侧是 AM5728的默认 Processor SDK 4.3、右侧是上述模块的断电状态。 如前所述、当前 SDK 上的 DSP 默认处于关闭状态、因此您可以看到该行的功耗为0mW。 关闭 GPU 和 IVA 将在其各自的电源上实现0mW。 您可以看到对 USB 的影响以及对 vusb_3V3"的影响。 最后、您可以看到禁用 PCIe、SATA 和 HDMI 对 VDDA_1v8_phy 电源的影响。  

    AM5728 默认配置 mW 更低功耗 mW Delta
    VDD_CORE 458 382. 76.
    VDD_DDR_SoC 362. 335. 26
    VDD_dspeve 0 0 0
    VDD_GPU 244. 1 244.
    VDD_IVA 23 0 22.
    VDD_MPU 254. 238 15.
    Vddshv_3V3 73. 70 4.
    vdds18v 95 68 26
    VDDA_1v8_phy 175. 33. 142.
    VDDA_1v8_PLL 47. 40 7.
    Vusb_3V3 5. 0 5.
    总计(不包括 DDR) 1737 1169. 589.

    在此表中、左侧是 AM5718的默认 Processor SDK 4.3、右侧是上述模块的断电状态。 VDD_GPU+DSP+iva 电源接近0mW、并且由于禁用 PCIe、SATA 和 HDMI、PHY 电源功率降低。  

    AM5718 默认配置 mW 更低功耗 mW Delta
    VDD_CORE 494 411. 83.
    VDD_DDR_SoC 201 188. 14.
    VDD_GPU+DSP+iva 151. 5. 147.
          0
          0
    VDD_MPU 79 78 1
    Vddshv_3V3 159. 158. 1
    vdds18v 100 79 21.
    VDDA_1v8_phy 195. 44. 151.
    VDDA_1v8_PLL 63. 58. 5.
    Vusb_3V3 7. 0 7.
    共计 1451. 1020. 431.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、为了再次确认、对于那些禁用的 PHY、它们的电源轨 不一定要与其他正在使用的电源轨分开? 例如、在我们的设计中、HDMI、USB3、PCIe phy 电源连接在一起、我们仍然可以禁用 PCIe、同时保持 HDMI、USB3在使用中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="yf 廖伊"]

    在我们的设计中、HDMI、USB3、PCIe phy 电源连接在一起、我们仍然可以禁用 PCIe、同时保持 HDMI、USB3在使用中?

    [/报价]

    是的、PCIe PHY 在禁用时不会使用任何电源、但必须连接1.8V。