This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437Q:用于在 TMS320DM6437Q 中保存图像的外部存储器

Guru**** 2644555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM6437Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826515/tms320dm6437q-external-memory-to-save-image-in-tms320dm6437q

器件型号:TMS320DM6437Q

您好,

我想扩展外部存储器 as64G 以保存图像、是否有推荐的 TMS320DM6437Q 接口来保存它们?

最好是使用 SDIO、但我没有找到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以在 DM64x EMIFA 接口上连接 NOR 或 NAND 闪存芯片或 SRAM。

    您还可以将外部 SRAM 存储器连接到 DM64x PCI 模块。 在 TMDSVDP6437参考板上、主机 PC 用于通过 PCI 进行数据传输和存储。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用于6437Q 的 USB?我在数据表中找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike 曾"]是否有用于6437Q 的 USB?我在数据表中找不到它

    否、没有适用于此器件的 USB 模块

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人惊讶的是 、如果 USB 是设备将数据传送到计算机的唯一接口、是否还有其他建议或解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以探索 DM64x PCI 是否能满足您的用例要求。 您还可以检查 DM64x EVM、它使用 PCI 将数据传输和存储到主机。

    此致、
    帕维尔