现在、我们有一些 TDA4VM/J721EX 电路板和"PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15" SDK。
我们看到了 vision_apps 演示、我们发现这是一个大型演示。 它 涉及到 MCU2_1、C6x_1、C6x_2和 c7x_1中的演示。
我们希望组合基于演示的构建框架。
在 rules.mak 中、它指示了演示使用的内核。 该演 示仅使用 MCU2_1、并在"PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15/vision_apps/basic_demos/app_tirtos_linux"中创建 MCU2_1演示。
现在、我们要从 MCU2_1复制 MCU2_0项目、然后更改项目中的 makefile 和 configs。 我们是否可以构建 MCU2_0二进制文件以这种方式在 MCU2_0中运行。
还有一些文件(linker.cmd、linker_mem_map.cmd、 MCU2_1.cfg)、如果我们希望演示在 MCU2_0中运行、我们不知道它们是什么以及如何更改它们。
总之, vision_apps 演 示仅涉及 MCU2_1、C6x_1、C6x_2和 c7x_1中的演示,无论我们是否可以在演示框架中创建在其他 MCU 内核(MCU2_0、mcu3_0、mcu3_1)中运行的演示。
谢谢你。