This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:IGH EtherCAT 的 CPSW 驱动程序问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/860141/am3352-cpsw-driver-issue-with-igh-ethercat

器件型号:AM3352

您好!

我的问题  与 此站点相同。  我只需修改如下:

//#define CPSW_MIN_PACKET_SIZE (VLAN_ETH_ZLEN)
#define CPSW_MIN_PACKET_SIZE 60 

在 简单测试下、IGH EtherCAT 正常。  我想知道,这种修改是否有任何问题。

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种变化与需要改变的内容大致相同。 如果在针对特定用例的测试中它适合您、则可能没关系。 我们正在致力于一个更具可扩展性的解决方案。

    对此发表评论的最佳人选是本周、他将在下周返回时提供更多详细信息。

    很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 本周最好的人对此问题发表评论吗?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关键功能变化是、通过此更改、此接口将无法传输 VLAN 数据包。 如果接口严格为 EtherCAT、我想这不会是问题。

    此致、

    Schuyler