This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:EVM5517使用什么调试连接?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/860597/ccs-tms320c5517-what-debugging-connection-is-used-for-the-evm5517

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

我最近发现 C5515已被弃用。 好的、那么推荐的替代产品是 C5517。 唯一的评估板是价值500美元的 EVM5517 (而不是价值50美元的 C5515 eZdsp 电路板)。 好的、再说一次。 我现在有其中一个。

如何从 Code Composer 连接到它? 这些材料实际上都没有给我提供这一重要的信息。 快速入门指南中没有它。 Spectrum Digital 的原理图没有它。 该软件包中不包含软件。 Code Composer 7 (Linux)中的所有选项似乎都不起作用。 Code Composer 9中也没有。 Code Composer 8.3.1中也没有。

我打算如何使用此 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要指出 的是、EVM5517的页面 仅显示"设计人员可以通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio IDE 轻松瞄准 TMS320C5517 DSP "-没有提到版本或操作系统要求。

    EVM5517用户指南指出:“或者运行 CCSv6示例项目在 CCS 中连接到您的目标(通过合适的仿真器,如“XDS510”、“XDS100”或 EVM 的“Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB 仿真器”)。 要使用板载仿真器,请将 USB A/B 电缆从主机 PC 的 USB 端口连接到 EVM 上的'EMU USB'(J3)端口。 但 Code Composer 的连接框中没有"DSK-EVM"选项。 诚然、我没有使用 CCS6、因为我找不到一个足够旧的操作系统来工作。

    有人打算如何实际执行 C55x 系列的任何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在内部对此进行检查。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可以在此处找到我们在 C5517上提供的所有软件:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    对于 CCS 连接、请查看以下主题:

    http://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/842024/3114834#3114834?jktype=e2e

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该页面的"软件"部分仅链接到通用 CCS 页面。 它不表示需要哪个版本。

    据我所知、EVM5517需要 CCS 8.3.1、并且仅与 Windows (不是 Linux 或 Mac)兼容。 是这样吗?

    C5515可以从多个操作系统中开发、而 C5517要配置开发的难度要大得多、这似乎是非常有限的。 TI 是否只是不打算再为 DSP 开发提供平台、因为 TI 似乎没有任何其他类似的低功耗 DSP 器件(功耗/性能的下一个最佳组合来自其他供应商、例如。 广告)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、


    感谢您的反馈。


    对于 EVM5517, “Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB 仿真器”不是 CCS 9.x 的一部分,但它是 CCS 8.x 及之前的一部分。 因此 CCS 8.3.1应该起作用。  安装 CCS 时、如果您安装 Spectrum Digital CCS 支持包、则在添加新目标配置时应该能够找到它。 我认为 Windows 和 Linux 都可以正常工作、但建议使用 Windows。

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Linux 下、Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 肯定不会出现在 CCS 8.3.1的"Connection:"列表中。 如何安装? "Spectrum Digital CCS 支持包"在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Linux 中似乎根本不支持这种情况。 非常令人失望,这位工程师浪费了大量的时间。 您需要使基本兼容性信息更加突出、并且需要确定是否要支持低功耗 DSP 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您肯定是对的。 我也在尝试查找正确的信息。

    请查看本文档第5.2节:

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhw2/spruhw2.pdf?keyMatch=SPRUHW2&tisearch=Search-EN-everything

    此致、

    周德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    要进一步添加:

    在 Windows 上:

    CCS v8.3.1支持 XDS510。 安装 CCS 时、请确保在提示提供仿真选项时选择 Spectrum Digital。 如果您之前没有选择该安装二进制文件、则可以再次运行安装二进制文件、然后检查该选项。

     

    不过、CCSv9不支持 XDS510。

     

    在 Linux 上:

     

    XDS510USB 仅在 CCSv6.2.0上放弃了支持、但更早版本的6.x 应该可以。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support_CCSv6


    此致、
    周德伟