你(们)好
我正在使用 network_tx.exe 工具将 Bayer _raw 图像发送到用例以进行处理。
用例结构为:
NetworkRx -> IssM2mIsp -> Display
IssM2mIsp -> Alg_aewb
我可以发送图像、我看到通过显示屏输出、但显示屏上的图像不是预期的。
我有一个采用 grbg 格式(8位和12位)的 Bayer_raw 、当 我将它转换为 rgb888时、它将变成一个绿色图像、但当我将同一图像发送到用例时、它将产生一个不同的颜色。
我使用的是 tda2px 和 vsdk3.0.3。
请帮助我正确处理图像、还请提及我必须设置的配置、以便进行此图像处理。
谢谢、此致、
Aneesh