This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:Jacinto 6 Entry/RSP EVM 板是否可以通过 CSI 接口与 DS90UB964-Q1EVMTDA 良好配合?

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1EVMTDA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/857591/tda2eg-17-does-jacinto-6-entry-rsp-evm-board-can-work-well-with-ds90ub964-q1evmtda-by-csi-interface

器件型号:TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1EVMTDA

大家好、

  我想使用 TDA2EX17板+  DS90UB964-Q1EVMTDA + 4 * mipi 摄像头模块  来捕获四个摄像头图像、以便在 HDMI 或 LCD 上显示。  

阅读 VISION SDK 规范后、我有一些问题?

1、硬件连接是否正常  ( P10通过子板 DS90UB964上的 J31进行连接)?

2、从 ub964捕获 CSI 数据 需要在 IPU 上运行 ISS 捕获链接器、 但 链接器似乎仅支持 TDA3X 或 TDA2PX?  我们应该采取哪些步骤来实现我的目标。  

祝你一切顺利!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vance Wan:

    是通过 CSI2进行捕获在 TDA2Ex 上受支持。

    1上的 VisionSDK TDA2Ex 用户指南展示了如何将 UB964 EVM 与 TDA2Ex 连接。 请仔细检查一下吗?

    在#2上、TDA2EX 构建支持 ISS Capture、您能否检查 vision_sdk\links_fw\src\rtos\links_IPU\iss_capture\component.mk

    请检查 TDA2EX 上的用例"csi2CAL_MULTI_CAM_VIEW "。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Sujith  

     感谢 你的答复。

     我还有其他一些问题  

    1、根据 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 运行./vision_sdk_load.sh、 它出现以下错误。

    [47.383966] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 242
    [47.392889] DRV:模块安装成功
    [47.417004] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
    [47.427278] cmemk 已初始化
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:警告::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:警告::找不到命令
    更新的值为警告:芯片未被识别、在安全模式下运行(只允许平台通用功能)。

    我继续跟踪错误位置、 运行以下命令、请参阅 disableDssInterruptsOnA15.sh、  

    root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk omapconf 转储交叉开关 IRQ MPU
    警告:芯片未被识别、在安全模式下运行(只允许平台通用功能)。

    在安全模式下禁用功能,抱歉...

    2、 使用选项"tda2ex_17x17_evm_linux_all"编译 Vision SDK 后 、我运行./apps.out、  它只有三个用户案例、 不包括 "csi2CAL_MULTI_CAM_VIEW "、是否需要 在此选项下将用户案例添加到 apps.out?  有其他方法吗?

    [host][host ]=========================
    [host][host ] Vision SDK 用例
    [host][host ]=========================
    [host][host ] 1:单摄像头用例
    [host][host ] 2:多摄像头 LVDS 用例
    [host][host ] 3:开放计算用例
    [主机][主机]
    [host][host ] p:CPU 状态
    [主机][主机] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vance Wan:

    我已请求我的团队成员帮助解决您面临的 Linux 启动问题。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 在 tda2ex_17x17的 uC_cfg.mk 文件中添加 uC_csi2Cal_multi_cam_view=yes。

    此致、

    Anuj