This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654GPEVM:OP-TEE 开发

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548, AM6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/860428/tmdx654gpevm-op-tee-development

器件型号:TMDX654GPEVM
主题中讨论的其他器件:TMDX654HSEVMAM6548AM6526

您好!

我需要使用 OP-TEE 在 AM6548上进行一些 TEE 开发、但我在订购 GP EVM 后仅找到了 EVM HS 版本的参考。 我可以将 OP-TEE 与 TMDX654GPEVM 配合使用、还是需要 TMDX654HSEVM?

提前感谢。

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    OP-TEE 在 GP AM65x 器件上也起作用。

    我们通常在文档中仅将 OP-TEE 参考用于 HS 器件、因为 HS 支持使用安全硬件密钥和一些在 GP 上不完全可用的防火墙管理、但除此之外、所有基本功能都起作用、GP 可用于使用 OP-TEE 进行开发。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、这是个好消息。

    仅供参考、您能否给我指出您提到的文档、尤其是解释 GP 和 HS 器件之间差异的文档?

    实际上、如果您与相关人员接触、则可能值得采纳让该信息更容易获得的建议、以防止其他人以相同的方式混淆。 数据表和 TRM 似乎仅提及 HS、以说明它强制执行安全引导(第6.4.1节)、我认为这是唯一的区别。 AM6526页面不会在参数系列列表中显示器件的任何 HS 型号、也不会显示 HS EVM。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我没有专门提到任何一个文档、而是我们 针对 HS 器件的一般文档策略。 我们从完整的 TRM 开始、然后将所有特定于 HS 的内容细分为 HS 附录、我们在购买 HS 变体时会提供该附录、通常通过单独的"MySecureSoftware"门户提供。

    对于此类器件、HS 和 GP 之间的差异非常小、主要与器件中的密钥相关、如果没有 GP 上的密钥、则不会强制执行安全引导、如文档中所示。

    器件的 HS 版本通常在我们将非 HS 版本从预量产阶段推出后面向更广泛的市场客户推出、因此可能尚未推出、这将说明未在所有系列列表中列出的 HS 型号。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew! 这说明了:)