This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA726:DRA726的 DSP 问题

Guru**** 2549240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/856496/dra726-dsp-question-for-dra726

器件型号:DRA726

我使用用于汽车 SDK 3.04的 Yocto 创建了一个新项目、并遇到了 DSP 代码问题。

在我之前的项目中、我们的板相当有限、因此我移除了很多东西、但没有当前的问题。

我在这里错过了什么? 如何防止生成此信息?

dra7-dsp1-fw.xe66 ->/lib/firmware/dra7-dsp1-fw.xe66.opencl-monitor
dra7-dsp1-fw.xe66.OpenCL-monitor
dra7-dsp2-fw.xe66 ->/lib/firmware/dra7-dsp2-fw.xe66.opencl-monitor
dra7-dsp2-fw.xe66.OpenCL-monitor

处理器只有一个 DSP。

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我们为整个 J6系列提供了单个机器定义、因此它将为包含2个 DSP 的扩展集生成符号链接。

    您能否澄清一下、您想知道如何删除 DSP 的两个链接、或者您是否有兴趣删除第二个 DSP 符号链接?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何情况下、插入此 symlink 的配方都是 meta-arago/meta-arago-extra/metepets-ti/OCL/OpenCL-monitor_git。bb

    您可以对其进行编辑、以满足上述任一要求。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    谢谢、我将深入了解。

    OpenCL 只能编译/工作一个 DSP 吗?

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不编辑该文件、在 meta-activa 上创建 bbappend 文件未解决问题。

    此致

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    感谢您的更新。

    我不确定这是否只适用于一个 DSP。 如果您认为它对您很重要、请告诉我。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我确实修补了该文件、但它仍在加载 FW

    我在我的内核配方中添加了这个、并将其删除

    RDEPENDS_kernel-base_remove ="\
                   prueth-FW \
                   goodix-FW \
                   am57xx-pru1_0-fw \
                   am57xx-pru1_1-fw \
                   am57xx-pru2_0-fw \
                   am57xx-pru2_1-fw \
                   dra7-dsp2-fw.xe66 \
                   "

    我不知道为什么强制使用 PRU、除非文档不正确、否则 DRA726中没有 PRU。

    我在启动时收到此消息

    [22.049673]  omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [22.077919]  omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败

    此致

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    "dra7xx-evm"的机器定义包含多个器件、通常针对也包含 PRU 的超集器件。

    虽然这具有一些优势、但也有一些缺点、即在本例中、需要进行一些额外调整才能将其缩减为子集部分 DRA726。

    现在、我想您已经了解了所需的更改、如果还有其他问题、请告知我们。

    此致

    Karthik