主题中讨论的其他器件: AM5728、 TPD12S015、 TPD12S016
工具/软件:Linux
海 all、
我们有一个使用 AM5718的定制板。 如果我们将不同的监视器连接到电路板、我们将面临一些奇怪的错误。
我已经使用 EVM 测试了相同的观察结果、并且它可以正常工作。
场景1:
EVM 和连接到显示器的定制板(Dell U2413F)。 我跑过 modetest 和 kmscube、工作正常。
场景2:
EVM 已连接 到显示器(Samsung LA40M81BM-It 是支持 HDMI 连接的电视)。 并且工作正常、没有任何问题。
场景3:
连接 到显示器的定制板(Samsung LA40M81BM-It 是支持 HDMI 连接的电视)。
1) 1)如果我在登录后连接显示器、则开始观察 UART 控制台上的一些打印内容、如下所示。
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
CPU CPU0:1060000uV[最小850000uV 最大1500000uV]的 VDD 失败
cpufreq:__target_index:无法更改 CPU 频率:-110
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
2) 2)如果在引导期间和之后连接显示器
omap_i2c 48072000.i2c:400kHz 时的总线1修订版0.12
[3.586406] htosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.592124] ALSA 设备列表:"
启动速度非常慢、而且显示的打印内容如下所示、
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
omap_i2c 48070000.i2c:控制器超时
CPU CPU0:1060000uV[最小850000uV 最大1500000uV]的 VDD 失败
有人可以就这个问题提供帮助吗?
使用的 Linux:4.14.67
SDK:05.01.00.11
此致、
努瓦尔 P