您好、论坛、
我正在尝试查看电路板、并希望执行简单的 ADC0和 ADC1读取。 我使用的是 SDK 06.00.00.07。
我查看了 ADC 内核驱动程序文档、它似乎意味着我应该能够执行任何 ADC 通道的一次性读取、如下所示:
CAT /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw
我认为这会读取 ADC0的输入0。
但是、当我对 ADC0或 ADC1上的任何通道执行此操作时、即使输入接地、我也始终读数为4095。
是否还有其他需要配置的东西、以便启用类似这样的一次性 ADC 读数? 我确实在设备树中为 tsadc0和 tsadc1分配了所有通道。
提前感谢您的参与和帮助!
Scott