This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4VM]在此 CPU 中不执行任何操作(MCU2_0)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/858528/tda4vm-do-nothing-in-this-cpu-mcu2_0

您好~!

我正在使用 PSDK6.1.0

当我搜索源代码时、可以在 MCU2_0中看到以下消息。

"在此 CPU 中不执行任何操作"

我想启用 MCU2_0、但 MCU2_0似乎不执行任何操作。

我可以使用这个 CPU 吗?

这是什么意思? "在此 CPU 中不执行任何操作"

谢谢~!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在这里、"不做任何事情"语句只是意味着它没有被使用。 您始终可以添加代码并使用此内核。

    Rgds、

    Brijesh