This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:K2K 的 DDR3A 和 DDR3B 存储器映射

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/858470/tci6638k2k-ddr3a-and-ddr3b-memory-map-of-k2k

器件型号:TCI6638K2K

大家好、

在 K2K 6638芯片中 、存在 DDR3A 和 DDR3B 控制器。 在定制板中、我们有8 GB SODIMM 连接到 DDR3A 、而2 GB 的板载 SDRAM 芯片连接到 DDR3B。

根据6638 K2K 数据表、DSP 使用32位地址来访问 DDR3B (0x8000 0000至0x FFFF FFFF)。

如果 DSP 希望访问 DDR3A、则应对存储器部分使用36位寻址(0x08 0000 0000到09 FFFF FFFF)

DSP 无法使用32位地址的任何别名访问 DDR3A

但是、当 DDR3A-重映射引脚为高电平时、ARM 可以将存储器区域0x8000 0000至0x FFFF FFFF 中的 DDR3A 用作 DDR3A 前2GB 的别名

以上是我根据数据表得出的理解。 请告诉我它是否正确。

特别是粗体语句是正确的还是错误的。

谢谢你。

Kp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kp、

    是的、您的理解是正确的。

    [引用] DSP 无法使用32位地址的别名[/引用]访问 DDR3A

    是的、数据表中没有任何内容建议 DSP 可以使用32位地址的别名访问 DDR3A。

    此致、
    Yordan