This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:PPP 支持

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/857963/am3352-ppp-support

器件型号:AM3352

各位专家:

客户一直在使用 AM3352开发产品 、并希望实施 PPP。

 AM3352的 SDK 是否 支持"PPP"?
该 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03。

如果有、您能告诉我们哪些文档描述了如何实施。

感谢您的支持。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前用于 PPP 的 TI 处理器 Linux SDK 不支持 PPP 守护程序。 但这并不意味着无法在 AM335x 类器件或运行 Linux 的任何 AM3/AM4/AM5/AM6器件上实现 PPP。 可以在 Web 上找到开源 PPP 守护程序、客户可以使用这些程序在 AM335x 上实施解决方案。 TI 没有介绍如何实现这些 PPP 子程序的任何文档。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    感谢您的快速检查。
    将通知客户。

    此致、
    Hitoshi