This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:无法访问 CLOCKTREETOOL Automotive 的下载链接(v1.0.0.8、2019年7月)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKTREETOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/822570/tda3ma-download-link-to-clocktreetool-automotive-is-not-accessible-v1-0-0-8-july-2019

器件型号:TDA3MA
主题中讨论的其他器件:CLOCKTREETOOL

您好!

是否有 TI 的人可以解决指向 CLOCKTREETOOL 的链接?

或者是否有人可以向我发送安装文件?

此致、
米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究。 有关详细信息、您能否向我们发送您正在尝试下载该文件的错误消息?  

    同时 、您需要连接安装程序包

    e2e.ti.com/.../CTT_2D00_Automotive_2D00_v1.0.0.8.zip

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

    您是否已尝试查看 http://www.ti.com/tool/CLOCKTREETOOL 页面下的链接?

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    我们现在将关闭此主题、 https://www.ti.com/tool/clocktreetool 上提供了安装软件包 、您应该可以毫无问题地下载它们。

    谢谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供下载链接。

    官方联系仍然不起作用。 我收到一个错误页面 www.ti.com/.../errorpage.jsp

    此致、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    我真的不能重复这个问题。 我尝试在外部网络上使用虚拟非 TI 帐户、但仍然可以下载。 嗯、您已经获得了该工具、但我们希望确保其他用户也不会遇到此问题、因此我很感谢您的耐心、并帮助回答了另外几个问题。  

    您似乎处于 TI.com 下载的非受限区域。 因此、这不应成为问题。 您能否顺利登录您的 TI 帐户? 您是否通过了下载前填写简要表单的步骤? 该错误出现在哪个步骤?

    然后、我可以将这些答案告诉网站管理员、看看他们是否可以调试问题。

    谢谢、

    Alex