您好!
USB1_DRVVBUS 引脚在硬件中用作 GPIO3[13]来控制电源控制。 我尝试从用户模式控制它。 有人能帮我弄清楚我做错了什么吗? 谢谢。
我按如下方式编辑了内核 DTS 文件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
USB1_DRVVBUS 引脚在硬件中用作 GPIO3[13]来控制电源控制。 我尝试从用户模式控制它。 有人能帮我弄清楚我做错了什么吗? 谢谢。
我按如下方式编辑了内核 DTS 文件:
我想知道是否可以进一步澄清 USB_DRVVBUS 引脚与整个 USB 子系统的运行情况。 技术资源管理在一些相互关系上不清楚。 例如、如果 USB 主机出现过流情况、USB 控制器的运行情况、特别是 USB-DRVVBUS 引脚的运行情况如何? 我想看到的是、USB 主机5V 电源模块的引脚控制应该在尝试再次启动之前将模块关闭一段时间。 如果在短时间内遇到另一个过流事件、则应关闭模块(以及 USB 主机控制器?) 再次声明硬件故障并将其关闭。 此外、TRM 表示 DRVVBUS 信号将变为有效状态、然后控制器等待高达100ms、VBUS_IN 变为有效状态。 如果 USB 主机5V 电源模块上电所需的时间超过100ms (不应该只是我想探讨意外情况)、是否有办法延迟或以其他方式调整此行为?
我期待你的答复。
您好 Brian、
USBx_DRVVBUS 是用于控制 VBUS 电源开关的输出引脚。 通常、当 MUSB 控制器转换为主机模式(基于 VBUS_VALID 和/或 ID 引脚状态的条件)时、控制器将 USBx_DRVVBUS 引脚置为有效。 当 MUSB 控制器转换到外设模式(同样、根据 VBUS_VALID 和/或 ID 引脚状态)时、控制器将 USBx_DRVVBUS 引脚置为无效。
在过流情况下、MUSB 控制器本身不会检测 VBUS 电流、但如果过流情况导致 VBUS 电压降至 VBUS_VALID 阈值以下、MUSB 控制器将从主机模式转换为外设模式、并将 USBx_DRVVBUS 置为无效。 MUSB 控制器本身不能从过流情况中恢复、软件必须启动外设模式到主机模式转换。 目前在 Linux 中、USB 内核驱动程序将尝试重新启动3次。 如果由于过流情况而导致所有故障、主机端口将关闭、直到重新启动或重新加载 USB 驱动程序。
[引用用户="Brian Carrigan">此外、TRM 表示 DRVVBUS 信号将变为有效、然后控制器等待高达100ms、VBUS_IN 变为有效状态。 如果情况是 USB 主机5V 电源模块上电所需的时间超过100ms (不应该只是我想探讨意外情况)、[/报价]
如果 VBUS 需要超过100ms 才能达到 VBUS_VALID 阈值、MUSB 控制器将不会转换到主机模式。
[引用用户="Brian Carrigan"]是否有方法延迟或以其他方式调整此行为?
否、控制器中硬编码了100ms 超时。
您好:英杰
您不能使用 Linux 用户空间软件在主机和设备模式之间直接切换 MUSB。 如果是、则可以轻松创建违反 USB 规范的方案。
MUSB 模式切换依赖于到微型 AB 插座的 USB 电缆连接。
将 MUSB 连接到 USB 主机时、您可以将 micro-B 电缆插入 MUSB。 MUSB 检测到 VBUS 存在并且其 ID 引脚悬空、以进入器件模式。
将 MUSB 连接到 USB 设备时、您可以将 micro-A 电缆插入 MUSB。 MUSB 检测到其 ID 引脚接地、然后将 USBx_DRVVBUS 引脚置为有效、以向 USB 器件提供 VBUS、并将 MUSB 切换到主机模式。
您好、Bin、
启动系统后我发现此状态:
您好:英杰
A_WAIT_BCON 是在 USB OTG 规范中定义的 OTG 状态机中的一个状态。 您可以将其视为等待 USB 设备连接的 USB 主机。
要了解未检测到 USB 设备的原因、请
-这是在您的客户电路板上还是在 TI EVM 上? 如果是前者、请提供原理图的 USB 部分、包括 AM335x MUSB 与 USB 插座之间的所有信号连接;
-您使用的是 SDK 的哪个版本?
-使用以下命令在插入 USB 设备之前和之后提供寄存器转储:
# grep -i 'devctl\|power'/sys/kernel/debug/musb-hdrc.1/regdump
您好、Bin、
我的 SDK 为5.0.0.15。
我们使用的是定制板。
这里是原理图。
e2e.ti.com/.../dmt303c_2D00_usb.pdf
# grep -i 'devctl\|power'/sys/kernel/debug/musb-hdrc.1/regdump
电源:e0
DevCtl:19.
您好:英杰
寄存器转储显示 MUSB 控制器已准备好并正在等待器件连接。 我在您的电路板 AM335x USB1设计中看不到任何相反问题。 我注意到电路板上有一个集线器连接到 AM335x USB1、但该集线器未在 USB1上枚举。 请查看集线器数据表、以确保集线器周围的设计都正确。 如果在 AM335x 上电后 USB1_DP 引脚变为高电平、还请测量 USB1_DP 引脚。
根据 USB 规范、集线器上行端口仅在 VBUS 有效时才应打开 DP 或 DM 上拉。 在您的集线器设计中、集线器如何知道何时应打开其上拉电阻器?