This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:使用 Arago 构建 SDK

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/818416/linux-processor-sdk-am335x-building-the-sdk-using-arago

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我正在尝试为 AM335x-EVM 和目标(tisdk-rootfs 映像)构建最新的 PROCESSOR-SDK。 但是、编译不会输出/deploy/images 文件夹中文件系统的 tar 文件。  我确实使用-k 运行了连续构建、但我确实遇到了一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj、

    请从命令行中删除-k 参数并发布您得到的错误。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我在没有-k 的情况下运行了 bitbake 编译、并且遇到与 linux-ti-staging 相关的错误。

    我的构建环境:

    主机:Ubuntu 16.04

    目标:ARM AM335x

    可用内存空间:150 GB

    日志文件内容如下所述。

    谢谢、

    Vraj

    调试:执行 python 函数 sstate_task_prefunc
    调试:python 函数 sstate_task_prefunc 完成
    调试:执行 shell 函数 do_create_srcipk
    克隆到'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.14.79 +gitAUTOINC+e669d52447-r22c.arago5.tisdk4.9/temp-git-lish-clon'中...
    远程数据流错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误:错误
    REMOTE:错误:无法从/home/vraj/arago-azure-sdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 解压偏移435900272处的压缩增量
    远程:错误:无法读取对象 a72065ed64d14aeb3d8504221af3ed6925576c6a、偏移量为/home/vraj/arago-azure-sdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 中的435900268
    远程:致命:包装对象 a72065ed64d14aeb3d8504221af3ed6925576c6a (存储在/home/vraj/arago-azure-sdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 中)已损坏
    错误:Git 上载包:Git-pack-objects 由于错误而死亡。
    致命:Git 上载包:由于远程侧可能存在存储库损坏而中止。
    远程:由于远程侧可能存在存储库损坏而中止。
    致命:EOF 早期
    致命:索引包失败
    警告:/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.14.79 +gitAUTOINC+e669d52447-r22c.arago5.tisdk4.9/temp/run.do_create_srcipk.24593:1从'git clone --depth 400 --branch processor-sdk-linux-4.14.9.y 文件
    中退出128 (位于/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.14.79 diptisk/faild24593.dprisd/ rgdegrgdegrgctrone:)
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj、

    请按照 此帖子中的步骤操作。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了这些步骤、但仍然得到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我遇到了该错误、但我得到了2个新错误。 请帮我解决这些问题吗?

    调试:执行 shell 函数 do_compile
    注:verbos=1 cmake --build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cmake /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/CMakeFiles /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/CMakeFiles/progress.marks ---j 6 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cmake -- H/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-external-linaro-toolchain/work /armv7ahf-none-linux-gefeabi/pcl/1.8.0-r0-r0-r0-rnaroe-linux/make-linux-make-make-make-make-linux/pr-make-ney/rf/rney-make-linux-make-linux-make-make-f/pr-make-linux-rf/rf/rney-rf-ney-make-linux-make-linux-make-linux/rf-ney-make-linux/rf-ney-make-linux/rf/rf-make-linux-make-linux-make-f/rf-ne.pr-make-f/rney-rne.
    
    输入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    
    
    
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cmake make -f common/cmakenan files/pcl_common.dir/build.make common/cmakefiles/pcl_common.dir/depend make -f octree/cmakefiles/pcl_octree.dir/build.make octree/cmakefor/pcure/make_files/pclo_intrlnan.ford_maked/cmnan_files/pclo_maked/pclo_intran.ford_maked/cmnines/set_maked/pclo_ines/set.inued/pclo_inued/maked/pclo_inued/cmnan.inued/cmnan.intran.ines/setc.inues/snpclo_inued/maked/pclo_inued/maked/cmninued/cmninued/cmninued.intres/setc.ines/snpclo_inued.inc.inc/cmnpclo_ines/sete.direct
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/io/tools /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/io/tools /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/io/tools/CMakeFiles/pcl_pcd_convert_NaN_nan.dir/DependInfo.cmake /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    
    进入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    make[2]:对于'IO/tools/CMakeFiles/PCL_PCD_converter_nan.dir/build'没有做任何操作。
    make[2]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    '1%]构建目标 PCL_PCD_converter_nan_nan
    make[2]:输入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/octree /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/octree/CMakeFiles/pcl_octree.dir/DependInfo.cmake CD /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build &&/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cmake -E cmake="Unix make_make"[2:"
    进入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    CD /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build &&/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cmake -E cmake_depends "Unix Makefiles"/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/io /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/io /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/io/CMakeFiles/pcl_io_ply.dir/DependInfo.cmake --color=
    make[2]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    make -f octree/cmakeFiles/PCL_octree.dir/build.make octree/cmakeFiles/PCL_octree.dir/build
    make[2]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build 'makeine.dir/cmpclo_make/smcakeine.dir/pclo_make.i/Cpcl_make.make.iO/clo_make.iO/pclo/Cles/2]
    
    :离开目录 输入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    [1%] building CXX object octree/CMakeFiles/PCL_octree.dir/src/octree_inst.cpp.o
    CD /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/octree &&/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g ++-DEIGEN_USE_NEXT_STDVECTOR -DEIGEN_YE_I_knate_module_isno_stale_yet -DIAG/RAONE/vra/example-example-example/linux-gh/linux-example-example/linux-example-f/spr-gh/linux-example-example-example-f/spr-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-example-example-example-example-f/spr-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-example-example-example-example-example-example-example-f/spr-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-example-example-example//home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/io -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_DEBUG -o CMakeFiles\TOR _octree.dir/src/octree_inst.cpp.o -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/src/octree_inst.cpp /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g make[2]:输入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build [1%]生成 CKAGE/RO_FOOT/FOOTGER.i_FOOTG/DREST/NED-GR/DREST/DRESP/DRV0_OP-AREAREAREST/NED-GR/DRESP/DRV0_OP-FOLD/DRESP/DRESP/DRESP/DRV0_INESP/DRESP/DRESP/DREST/NE-GRUAREN/FREN/FREN/IN_O_OP-OP-ONE-ONE-GR-RTIDEN/DRES/DRES/NE-O_O_O_OP-ONE-RTUAREN/DRES/DRES/DRES/FREN/DRES/DRES/FREN/NE-O_EN/DRES/DRES/FREN/DR sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -isSystems/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=-make-dipe_prefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/io/src/ply/ply_parser.cpp
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build -forde-dic/es=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=-drom-intrabout-uni_emprefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cmake -ine-dic/cc=-forecese-dip-ine-diph/cc=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common/CMakeFiles/pcl_common.dir/DependInfo.cmake -forecese-de-diph/cc=neces=-inese-diph/cpp -ine-dip-forecese-diph/cc=prefix=-inese-de-de-diph/cp.ip-foreces=-ine-diph-ine-diph-ine-de-de-de-de-diph/cp.iph/cp.iph/cc=neces=neces=neces=-
    离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    make -f common/cmakeFiles/pcl_common.dir/build.make common/cmakefiles/pcl_common.dir/build
    make[2]:进入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    '1%]生成 CXX 对象 common/cmakeFiles/pcl_common.dir/pcl_base.tor.io
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common 和/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g 文件/linux-lineake_example-example/linux-example-example-example-example/linux-gh/linux-example-example-example-example-example-example/linux-gh/linux-gh/linux-example-example-example-example-example-f/spr-gh/linux-gh/linux-linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-example-example-example.ti-example.ti-gh/linux-linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-for-for-example-gui/snome.example.ti-for-example./home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_PASTES -DEIGEN_NO_DEBUG -o CMakeFiles/TOR _common.dir/src/Cpcl_base.cpp -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/pcl_base.cpp [2%] Building CXX object common/pcl_common_example/cepoprued.iptine.gew_cart_clo-linux/ne.example.ti.com.ipcepo/spr-cepo+-cepo+-linux/ne.gapi-f_forecne.ti_linux/ne.gapi-f_gui_example.ti.com.iptore_linux/ne.pr-forecure-forecne.gep-cepo/secne.ti_gui_example.gep-cep-cep-cep-cep-cep-r.iptore.ti.com.iptor_cep-cep-cep-cep-cep-cep_ sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/poses_from_matches.cpp
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common -isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 -deg_remote_exclude_premote_prefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -deg_decome-***-diptine-dcp_exclus-deg_empremote_premote_prefix -deg_uni=/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g -inese-deg_empf-ne-deg_empremote_pf-note_pf-note_prefix=-***-necese-***-diptide-diptines_dec_dec_deciptinese-diptinese-diptinese-diptine-diptine-diptine-diptine-diptinese- sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -feleve-unused_debug-types -fdebug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=-mindebug-ma-mate-mfrom-ma-mfrrefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=-me-debug-m-mfrom-m-mfrom-prefix=g-m-me-deg-m-m-m-m-m-m-mfrom-mfrrefix=g-m-m-r sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_PAST_DEBUG -o CMakeFiles\TOR _common.dir/src/投影_matrix.cp -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/projection_matrix.cpp [2%]生成 CXX 对象 common/pcl_common_common_common.ed.dir/pclo-ade-example-example/cart/ade-linux-rae-example-example-example-example-linux/linux-example.gore-f_ement-linux/linux-for_ement-linux-new/linux-new/linux-new-example.ti-example.ti-for_ement-linux-example.ti-new/linux-new/linux-new-example.tor/linux-new-new-example.ti-example.tor/gui/spr-for_example.tor/linux-rf-nec-for_em-rf-nec-rf-nec-ex-rf-nec-example. sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/time_trigger.cpp
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot/usr/include/eigen3/Eigen/Core -isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -from-debug/cpp -drom-g_un-tefine-trigg.iptender=g=g-dic-render=g.iptine-dic-diptine-de-diptefine-fpf-ne.g.cpp -render=g.cpp -rand-diptrigg-r.cpp
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_nodes.h:49、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_base.h:45、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree.h:43、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/src/octree_inst.cpp:38:
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot/usr/include/eigen3/Eigen/src/Core/Functors.h:973:28:Warning:‘template 类 std::binder’不再使用[-Woffered_declarations]
    struct <std::binder2nd >
    ^~~~~~~~~μ A
    在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中、++/7.2.1/bits/stl_function.h:1127:0、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/string:48、
    从/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/locale_classes.h:40、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/ios_base.h:41、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/IOS:42、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/istream:38、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/sstream:38、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c、++/7.2.1/复数:45、
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot/usr/include/eigen3/Eigen/Core:28、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_nodes.h:49、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_base.h:45、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree.h:43、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/src/octree_inst.cpp:38:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/back/binds.h:143:11:注意:在此处声明
    二进制二进制文件
    ^~~~~~~~~μ A
    在/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot/usr/include/eigen3/Eigen/Core:276:0中包含的文件中、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_nodes.h:49、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_base.h:45、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree.h:43、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/src/octree_inst.cpp:38:
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot/usr/include/eigen3/Eigen/src/Core/Functors.h:977:28:警告:‘模板 std 类::binder 1st'已被弃用[-Wofferated-declarations]
    struct <std::binder1st >
    ^~~~~~~~~μ A
    在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中、++/7.2.1/bits/stl_function.h:1127:0、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/string:48、
    从/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/locale_classes.h:40、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/ios_base.h:41、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/IOS:42、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/istream:38、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/sstream:38、
    来自/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c、++/7.2.1/复数:45、
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot/usr/include/eigen3/Eigen/Core:28、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_nodes.h:49、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree_base.h:45、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/include/pcl/octree/octree.h:43、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/octree/src/octree_inst.cpp:38:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/back/binds.h:108:11:注意:此处声明
    分级 binder1st
    ^~~~~~~~~μ A
    [3%]构建 CXX 对象 common/cmakeFiles\PCL_common.dir/src/Gaussian.cpp.o
    CD /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common &&/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g ++-DEIGEN_USE_NEW_STDVECTOR -DEIGEN_Yes_I_kn知道 稀疏_module_not_stale_yet -DPCLAI_exports -Dqio-new_sdk/linux-raid/linux-forg/linux-gh/linux-gh/linux-example-example/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gue-wif-wif-gh/linux-gue-excepopr-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-guepopr-gh/linux-gh/linux-guep-gh/linux-gh/linux-guie-wi-wi-w /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_PAST_DEBUG -o CMakeFiles/TOR _common.dir/src/Gaussian.cpp -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/gaussian.cpp [3] Building CXX object common/pcl_common_common_common.ed.dir/pclo-ade-example/armace/spr-linux/linux-example-example.example/prue-example-example-example/cep-linux/prue-linux-for_em-for_em-for_ex-linux/linux-wi+-oprue-excep-gh/linux-west/linux-west-west-opr-opr-rabi+-west/linux-gh/gui/sprue-example.example/arm-for-gh/linux-for-example.ic/linux-gh/linux-for-linux-gh/gui/sprue-ex-example.ic/linux-example. sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -feleve-unused_debug-types -fdebug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=-mindebug-ma-mate-mfrom-ma-mfrrefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=-me-debug-m-mfrom-m-mfrom-prefix=g-m-me-deg-m-m-m-m-m-m-mfrom-mfrrefix=g-m-m-r sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_PAST_DEBUG -o CMakeFiles/TOR _common.dir/src/colors.cpp.o -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/colors.cpp 3%] Building CXX object common/cmakefiles/cl_common_common.ed.example/cpdtex-ra-ine_linux/linux-example-example-example/cart/linux-for_ex-linux-example.gore-example.gore_linux-example/linux-for_ement-linux-new/linux-new/linux-example-example-example-example.gore_linux-example/linux-gh/linux-for_ement-linux-west/linux-wi/spr-gh/linux-for-wi/spr-rab-gh/linux-gh/linux-new-new-example-example-example.ti-example-gui/spr-example-example.ic/linux-r sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=-isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 -gnue-excluse-me-debug/gprefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -me-g/gprefix=un-g-g-debug-g-rand-g-g/gpf-diprobot-dip-rand-g-rand-g-rand-pf-necdip-pf-nec_debug/cpp g-rendorpf-necg.ip-rand-rand-g-rand-g.ip-rand-rand-g.ip-rand-r.ip-pf-nec-g-pf-necg.ip-rand-g-pf-necg.ip-rand-rand-pf-necg-rand-rand-rand-/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/bearing_angle_image.cpp
    
    
    
     有关说明、请参阅<https://gcc.gnu.org/bugs/>。
    octree/CMakeFiles/PCL_octree.dir/build.make:65:目标'octree/CMakeFiles\PCL_octree.dir/src/octree_inst.o'失败
    make[2]:***[octree/CMakeCPP Files/PCL_octree.dir/octree.dir.o]_CMtree.1***
    “CMtreeure_make.1'/Cpcpre'/octree.1'/Cp1'/ocmake'/Cp1'/octree.1'/Cp1'/octreeed'/cpre'/octree.o]_make'/octree.1'/cpre'.make'/cpre'/cpre'.make'.1'.1'.make'.1'.1'.e'.e'.e'.1'.e'.e'.1'.octree'.1'.e'.
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    
    
    
    [4%]构建 CXX 对象 common/cmakeFiles\PCL_common.dir/src/range_image.cpp.o
    CD /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common &&/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g ++-DEIGEN_USE_NEW_STDVECTOR -DEIGEN_Yes_I_kni_separ_module_not_stal_yet -DPCLAI_exports -dqrao-new_sdk/linux-raid/linux-gh/linux-gh/guide-example-example/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-gh/linux-guepopr-gue-gue-gue-gue-wi-gh/linux-gh/guep-gh/linux-gh/guep-gh/guep-gh/linux-wi-gh/guep-gh/linux-gh/linux-gh/guep /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_PAST_DEBUG -o CMakeFiles\TOR _common.dir/src/range_image.cpp -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/range_image.cpp [[4%]生成 CXX 对象 common/pcl_common_common_common_common.ed.dir/pclo-linux-example/linux-example.example/linux-linux-linux-for_example.gore-example.gore-example.gore_linux/linux-gh/linux-linux-linux-new/linux-for_example.example.example.ti-gh/linux-gh/linux-for_example.example.ti-gh/gui/spr-linux-linux-linux-gh/gui/spruep-linux-linux-linux-gh/gui/snome.ti-linux-gh/new-linux-gh/new-linux-linux-gh/guep-linux-linux-linux-new-linux-gh/new- sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -feleve-unused_debug-types -fdebug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=-mindebug-ma-mate-mfrom-ma-mfrrefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=-me-debug-m-mfrom-m-mfrom-prefix=g-m-me-deg-m-m-m-m-m-m-mfrom-mfrrefix=g-m-m-r sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fopenmp -O2 -g -DNDEBUG -FPIC -DBOOST_DISABLE_PAST_DEBUG -o CMakeFiles/TOR _common.dir/src/range_image_spc.o -c /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/range_image_planar.cpp [4%]构建 C 对象 common/pcl_no_debug/linux-example/linux-example/linux-example.ti-linux-example/linux-f/spruore-example-example.ti-linux/linux-f/sprue-f/sprue-example.ti-linux/linux-linux-for-example.ti-linux/linux-f/sprue-f/sprue-f/snecure-example.ti-linux/linux-linux-gh/linux-example.ti-example.ti-linux-f/spr-for-linux-linux/gui/spr-for-ex-ex-ex-gh/linux-gh/linux-example.ti-for-ex-ex-gh/gui/spr-linux-ex-ex-for sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=-deg_common_deg/dift/cc_debug/dipc.t=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/fft/kiss_fft.c
    
    -ce-difor_emine-difor_ce-de-dift/cc_defines_define-t/cc_emprefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build/common -ce-difor_eminese-difor_emine-t/cc_prefix=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -deg/cc_prefix=-deg/cc_prefix=inese-de-deg/cc_prefix=ines_definese-dift/cc_emines_defines_defines_definese-dift/cc_prefix=-dipt_emines_defines_defines_defines_dec sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot=-isSystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -pipe -g -felime-unuse-debug-map=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0=/usr/src/debug/pcl/1.8.0-r0 -gpremote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_prefix
    
    :/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot-native=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/fft/kiss_fftr.c -ines=dcp.dlpf-ines_debug/cp.ipote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_prefixed.dlprefix -ines_deces_deces=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/recipe-sysroot -ines_deces=ines_deces=g.ipt.ines_deces=g.ines_defines_defines_defines_defines_defines_define.t.ine.t.ines_defines_defines_defines=`
    无效操作数(* und*和.arm.extab.text。_ZN3pcl2io3ply10ple_parser19S7_list_propertyIhjEEbiRsiRs2_33list_property_begin_calling_typeIT_T0_E4typedKNS2_35list_propertyIhjEE_Element_enrss2_enr_energy_report_en_energy_type6_enrechn6_en_en_encharge+`、
    
    
    如果已处理为适当的内部编程、请提交一个完整的报告+文件报告(如果已完成)。
     有关说明、请参阅<https://gcc.gnu.org/bugs/>。
    IO/CMakeFiles\PCL _IO_PLUS.dir/build.make:65:目标'IO/CMakeFiles\PCL_IO_PLUS.dir/src/parser/io_dir.cpp.o'失败
    make[2]:***[IO/CCM 文件/CMakefiles/PCL_IO_PLUSe.dir/parser/io_2.7_make.o'失败,
    'e+/eo]2 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    
    
    :'pclpccp_make+/eo'0'/make+/eo]2 /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c:'inedore+/eo'目录中的文件:'0+eedo'/cmpcmcy+e+/eedore+/eo]+1+1+eo]+eedo'.for_files+eo'.e+eo'.o'.e+eo'.e+e+
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/ModelCoefficients.h:4、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/common/eigen.h:56、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/bearing_angle_image.cpp:43:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/vector.TCC:In member function‘void std::vector <_Tp, _Alloc>:_M_fill_insert (std::vector <_Tp, _Alloc>::iterator、std::vector <_Tp, _Alloc>::size_type、const value_type&)[使用_TP = PCL:::XYPointZRGBA;_Alloc = Eigen::aligned_allocator_indirection ]’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/vector.TCC:458:5:注意:类型‘sTD:<pcl::PointXYZRGBA, Eigen::aligned_allocator_indirection 的参数传递 ::迭代器{aka __GNU_cxx:<pcl::PointXYZRGBA*, std::vector<pcl::PointXYZRGBA, Eigen::aligned_allocator_indirection >>}’在 GCC 7.1中更改
    矢量 <_Tp, _Alloc>:
    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中、++/7.2.1/向量:64:0、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/ModelCoefficients.h:4、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/common/eigen.h:56、
    从/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/bearing_angle_image.cpp:43:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/stl_vector.h:在成员函数中‘void PCL:::BearingAngleImage:::generateBAImage (PCL:PointCloud &)’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/stl_vector.h:1087:16:注意:类型为‘_GNU_cxx 的参数传递参数:<pcl::PointXYZRGBA*, std::vector<pcl::PointXYZRGBA, Eigen::aligned_allocator_indirection 在 GCC 7.1
    _M_fill_insert (bege()+__offset、__n、__x)中更改了>’;
    ~~~~~~~~~~~~~~ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    arm-linux-gnueabihf-g++:内部编译器错误:已终止(程序 cc1plus)
    请提交完整的错误报告、
    并在适当的情况下使用预处理的源代码。
     有关说明、请参阅<https://gcc.gnu.org/bugs/>。
    common/cmakeFiles/PCL_common.dir/build.make:449:目标'common/cmakeFiles\PCL_common.dir/src/range_image_planar.cpp.o'的配方失败
    make [2]:***[common/cmakeFiles/PCL_common.dir/src/range_image_planar.cpp.o]错误4
    make 2[common/Cp_make...2
    :common_make.cpp/make
    在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中、++/7.2.1/向量:69:0、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/ModelCoefficients.h:4、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/common/eigen.h:56、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/range_image.cpp:41:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/vector.TCC:In member function‘void std::vector <_Tp, _Alloc>:_m_ralloc_insert (std::vector <_Tp, _Alloc>::iterator,_args&&。) [带_args ={const PCL:PointWithViewpoint&};_TP = PCL::PointWithViewpoint;_Alloc = Eigen:aligned_allocator_indirection 
    ‘s’:/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/bits/vector.TCC:394:7:注意:类型为 TD:<pcl::PointWithViewpoint, Eigen::aligned_allocator_indirection 的参数传递参数 ::迭代器{aka __GNU_cxx:<pcl::PointWithViewpoint*, std::vector<pcl::PointWithViewpoint, Eigen::aligned_allocator_indirection >>}’在 GCC 7.1中更改
    矢量 <_Tp, _Alloc>:
    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中、++/7.2.1/向量:64:0、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/ModelCoefficients.h:4、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/common/eigen.h:56、
    从/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/range_image.cpp:41:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/stl_vector.h:在静态成员函数中‘static void PCL:::RangeImage::extractFarRanges (const PCL::PCLPointCloud2&、PCL::PointCloud &)’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/stl_vector.h:948:21:注意:类型为‘_GNU_cxx 的参数的参数传递:_normal_iteratel <pcl::PointWithViewpoint*, std::vector<pcl::PointWithViewpoint, Eigen::aligned_allocator_indirection >>'在 GCC 7.1中更改
    _m_realloc_insert (end()、__x);
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A ^~~~~~~~~~~~μ A
    在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中包含的文件中、++/7.2.1/向量:69:0、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/ModelCoefficients.h:4、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/common/eigen.h:56、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/range_image.cpp:41:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/vector.TCC:In member function‘void std::vector <_Tp, _Alloc>:_M_fill_insert (std::vector <_Tp, _Alloc>::iterator、std::vector <_Tp, _Alloc>::size_type、const value_type&)[使用_TP = PCL::预扣点范围;_Alloc = Eigen::aligned_allocator_indirection ]’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/vector.TCC:458:5:注意:类型‘sTD:<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection 的参数传递 ::迭代器{aka __GNU_cxx:<pcl::PointWithRange*, std::vector<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection >>}’在 GCC 7.1中更改
    矢量 <_Tp, _Alloc>:
    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/bits/vector.TCC:458:5:注意:类型‘sTD <pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection ::vecvec ::迭代器{aka __GNU_cxx:<pcl::PointWithRange*, std::vector<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection >}’已在 GCC 7.1中更改
    ,该文件包含在/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c 中++/7.2.1/ vector:64:0,
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/ModelCoefficients.h:4、
    来自/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/include/pcl/common/eigen.h:56、
    从/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/pcl-pcl-1.8.0/common/src/range_image.cpp:41:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/stl_vector.h:在成员函数中‘void PCL:::RangeImage::cropImage (int、int、int、int、int、int)’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c;+/7.2.1/bits/stl_vector.h:1087:16:注意:类型‘nul_ctature_的参数的参数传递:GNU___NEU_xx_NEU__NEUARGEL <pcl::PointWithRange*, std::vector<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection 在 GCC 7.1
    _M_fill_insert (bege()+__offset、__n、__x)中更改了>’;
    ~~~~~~~~~~~~~~ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/stl_vector.h:在成员函数中‘虚拟空 PCL:::RangeImage::getSubImage (int、int、int、int、int、int、int、int、int、 PCL::RangeImage&) const’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/bits/stl_vector.h:1087:16:注意:类型为‘_GNU_cxx 的参数传递的参数:_<pcl::PointWithRange*, std::vector<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection 在 GCC 7.1
    _M_fill_insert (bege()+__offset、__n、__x)中更改了>’;
    ~~~~~~~~~~~~~~ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/stl_vector.h:在成员函数‘虚拟空 PCL:::RangeImage::getHalfImage (PCL:::RangeImage&) const’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c ++/7.2.1/bits/stl_vector.h:1087:16:注意:类型‘no_GNU_ctiterxx_的参数的参数传递:tal_m_ctiterxx_<pcl::PointWithRange*, std::vector<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection 在 GCC 7.1
    _M_fill_insert (bege()+__offset、__n、__x)中更改了>’;
    ~~~~~~~~~~~~~~ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/bits/stl_vector.h:在成员函数中‘void PCL:::RangeImage:::createEmpty (float、float、const Affine3f&、PCL:::RangeImage::::CoordinateFrame、float、 float)’:
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include/c +/7.2.1/bits/stl_vector.h:1087:16:注意:类型为‘_GNU_cxx 的参数传递的参数::<pcl::PointWithRange*, std::vector<pcl::PointWithRange, Eigen::aligned_allocator_indirection 在 GCC 7.1
    _M_fill_insert (bege()+__offset、__n、__x)中更改了>’;
    ~~~~~~~~~~~~~~ ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    make[2]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build
    
    
    
    
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build CMakeFiles/Makefile2:120:目标'common/CMakeFiles/PCL_common.dir/all'的配方失败 make[1]:***[common/CMakeFiles/PCL_common.dir/all]错误2 make[1]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/build Makefiled:143:目标'common 'vefile''=eUS'错误2:/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/temp/run.do_compile.11124 'make 失败'rfail-e'
    DO 编译(日志文件位于/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/temp/log.do_compile.11124)
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也会得到该误差。

    调试:站点文件['endian-little'、'bit-32'、'arm-common'、'arm-32'、'common-linux'、 'common-glibc'、'arm-linux'、'arm-linux-gnueabi'、'common']
    调试:执行 shell 函数 do_compile
    注意:make -j 6
    make all-recurse-make[1]
    :输入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/git'
    全部位于中。
    make[2]:进入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1
    
    
    
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/git' make[2]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/git'在 src make[2]中生成所有内容:进入目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOpUc+b04e5cinc+bcabe+g3+gme-mbr-me-me-mcabe+g3=gme-mbr-m-m-m-m-me-mcabe+gm-m-m+gi+gi+rab-m-m-m-m-m-mf-narb3+g/g/gm-m-m-m-m-m-m-mfloat+g=g-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-r
    sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/pege-sysroot -pthread -DHAVE_pthread=1 -DHAVE_ZLIB=1 -Wall -Wno-sign-compare -isned/home/vraj/gcc-lino2-7.2.1-2017.11-x86_nestic -offset-recnative-fe-native-be+native-native-bide-nece-native-fe-nefintrab-necnece-native-native-nece-native-nece-nule-nece-nece-nece-nece-nule-nece-nule-nece-necnece-nece-nece-nule-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-nece-/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/lib /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 hash-style=GNU -o libprotobuf-lite.la -rpath /usr/lib google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x8_gcc.lo google/protobuf/stuicops_studio_stuals_x86_stuvc.lo stubs/protobuf/bugoogle/strobuf/sgoogle/strobuf/sgoogle/strobuf/sgoogle/strobuf/sgoogle/strobuf/sgoogle/stepo/sgoogle/strobuf/sgoogle/strobuf/sgoogle/stepo/sgoogle/stepo/sgoogoogle/stepo/sgoogoogle/steps/sgoogle/strobuf/sgoogoogle/steps/sgoogle/steps/sgoogle/steps/sgoogle/steps/sgoop/steps/sgoop/steps/sgoogle/strobubs/st
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -aave_pthread=1 -dhave_zlinc-linux-gnueabihf/include -native-tambe+native-tebece-native-tambe+-rece-native-native-teb-rece-native-tambi+-rnative-teb-g+native-native-teb-rece-native-native-be-be-be-teb-re-be-be-be-be-be-be-nite-be-be-be-teb-rnite-nite-be-be-be-be-be-be-teb-rnite-be-nite-be-be-be-be-be-be-beg-rnite-beg-rece-be-be-tepix=-nit+-nite-be-be-be-be-tef-
    /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.2.1/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/as /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1
    
    
    
    ***正在等待未完成的作业
    arm-linux-gnueabi-libtool:链接:arm-linux-gnueabihf-g++-March =armv7-a -marm -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -- sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/pege-sysroot -fpic -dDIC -shared -nostdlib /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTO+b04e5cba35-r0/***-sysroot/lib/crti.o /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.2.1/crtbeginS.o stubs/goos/subs/goos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgooboos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoos/sgoobub /home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.2.1/crtendS.o /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.2.1/../../../../arm-linux-gnueabihf/lib /lib/gcc /lib/gcc/arm-linux-gnueabihf /lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.2.1 -mfloat-abi=hard --sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOinc+b04e5cba35-r0/wL-sysroot -pthread -O2 -g -wl,-version-script=./libprotof-mf-map-glib、-rpath-link -wl、/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/lib -wl、-op1 -lobi="lobi&libpr-lobi.posf.pr-lobipr-r.pr-lobif-n.pr-lobipr-lobie.pr-lobif-n.pr-lobist&lib-lobi.posf.pr-r.pr-lobif-n.pr-lobi.posf.pr-r.pr-lobif-n.pr-lobif-n.pr-lobif-n.pr-lobif-n.pr-lobif-n.pr-lobi.posf.pr-r.pr-r.pr-gl.pr-lobibotf.pr-lobi.
    
    
    arm-linux-gnueabihf-ar cru .libprotobuf-lite.a google/protobuf/atomicops_internals_x86_64 gcc.o google/protobuf/stustuipulario/stuicops_x86_msvc.o goobubs/protobuf/sgoogle/stubs/google/stub/stub/stub/strof/sgoogle/stub/stub/stub/stub/stugue/stub/stub/stugue/stub/stoogle/stub/stub/stub/stub/stub/stub/stub/stub/stub/stoogoogoogoogoogoogobug/stub/stub/stub/stepo/sgoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogoogood
    
    
    
    
    arm-linux-gnueabihf-g++-March =armv7-a -marm -mfpu=neon -mfloat-abi=hard --sysroot=/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/pote-sysroot -DHAVE_CONFIG_H -I. 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /dev/null /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /dev/null /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -AVE_pthread=1 -DHAVE_ZLINC=1 -Wall -Wno-sign-gnueabihf/include -tebra-rus+-native-tebece-native-be-be-tambi+-rnative-teb-rece-native-native-tambi+-rece-native-native-be-teb-rece-native-be-native-tambi+-re-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-beg-recnative -rnite-be-tambiece-nite-be-be-be-be-be-tef-rnest-nite-be-tepe+-rnite-be-be-be-be-tef-rnite-be-nite-be-be-
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /dev/null /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 一. -issystem/home/vraj/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/include -pthread -aave_pthread=1 -dhave_zlinc-linux-gnueabihf/include -native-tambe+native-tebece-native-tambe+-rece-native-native-teb-rece-native-tambi+-rnative-teb-g+native-native-teb-rece-native-native-be-be-be-teb-re-be-be-be-be-be-be-nite-be-be-be-teb-rnite-nite-be-be-be-be-be-be-teb-rnite-be-nite-be-be-be-be-be-be-beg-rnite-beg-rece-be-be-tepix=-nit+-nite-be-be-be-be-tef-
    
    
    
    /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /dev/null /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 /usr/src/debug/protobuf/3.4.1 /home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1
    
    
    
    
    
    
    
    编译[all-recursive]错误1 make[1]:离开目录'/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 +gitAUTOINC+b04e5cba35-r0/git' Makefile:1388:目标'all'的配方失败 make:***[All]错误2:OE runmake 失败警告:/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1 + gitbaINC+b04e5cba35-rg035+rgitlog+r30+rg015+rg/e0texce+e+e+e+tog+e0+e+e+tog+e100+e+e+e0+e+e+e0+e0+tog+e+e0+e+e+e+e0+e0+e+e0+e+e0+/home/vraj/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/protobuf/3.4.1
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    [引用 user="Vraj Patel"]虚拟内存已耗尽:无法分配内存
    您需要增加计算机的交换内存。 使其至少为20GB。 您可以在此 线程中找到交换创建过程的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入缓冲区大小为20 GiB、则如何使其至少达到20 GB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将从硬盘分配20GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将交换内存增加到了30 GB,但仍然收到 PCL DO 编译的错误,但又收到了两个错误。

    错误:qtwayland-5.9.7+gitAUTOINC+44a28bb06d-r0.arago0 do_compile:os_runmake 失败
    错误:qtwayland-5.9.7+gitAUTOINC+44a28bb06d-r0.arago0 do_compile:function failed:do_log (log 文件位于/home/dremel/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwayland/5.9.7中的 gitategature+44a28bb06d-r0644d_rgitd_compile)
    
    错误:任务(/home/dremel/arago-azure-sdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtwayland_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
    错误:PCL-1.8.0-r0 DO 编译:函数失败:DO 编译(日志文件位于/home/dremel/arago-azure-sdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/pcl/1.8.0-r0/temp/log.do_compile.3567) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 帖子。

    $ sudo apt-get install g++-multilib

    $ MACHINE=AM335x-EVM bitbake qtwayland PCL -c do _clearstate
    $ MACHINE=AM335x-EVM bitbake qtwayland
    $ MACHINE=AM335x-EVM bitbake PCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj、

    您是否能够解决遇到的所有问题?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    感谢您的提问。 是的、我能够成功构建、但在使用更新的 SD 卡启动 Sitara AM335x 之后。 它卡在灰色屏幕上。 我附上了这张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有卡住、工作正常、只有矩阵 GUI 应用未启动。 如果命令失败、您能否运行/etc/init.d/matrix-gui-2.0 start 命令并从终端发布反馈日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行了命令、反馈是

    root@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/matrix-gui-2.0启动
    /home/root
    删除陈旧的 PID 文件/var/run/matrix-gui-2.0.pid.
    正在启动 Matrix GUI 应用程序。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕上是否显示了 Matrix GUI?
    是否还可以发布 lsmod 命令的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有出现 Matrix GUI。 lsmod 的输出为

    root@AM335x-EVM:~# lsmod
    模块
    xfrm_user 使用的大小 32768 2
    个 xfrm4_tunnel 16384 0
    ipcomp 16384 0
    xfrm_ipcomp 16384 1 ipcomp
    支持4. 20480 0
    AH4 16384 0
    af_key 368640
    xfrm_algo 16384 5 xfrm_user、esp4、AH4、af_key、xfrm_ipcomp
    SHA512_generic 20480 0
    SHA512_ARM 24576 0
    SHA256_generic 20480 0
    SHA1_generic 16384 0
    SHA1_ARM_NEON 20480 0
    SHA1_ARM 16384 1 SHA1_ARM_NEON
    MD5 16384 0
    AES_ARM_BS 20480 0
    crypto_SIMD 16384 1 AES_ARM_BS
    加密 24576 1 crypto_SIMD
    DES_generic 28672 0
    CBC 16384 0
    USB_f_ACM 16384 1
    u_serial 20480 3 USB_f_ACM
    bc_example 16384 0
    USB_f_ECM 16384 1
    g_multi 16384 0
    USB_f_mass 存储 40960 2 g_multiUSB_f_RNDIS
    24576 2 g_multiu_ether
    20480 3 USB_f_ECM、g_multi, USB_f_libNDIS
    复合 53248 5 USB_f_ECM、USB_f_ACM、USB_f_mass 存储、g_MULTI、USB_f_RNDIS
    PRU_rproc 20480 0
    pruss_intc 16384 1 PRU_rproc
    电源 16384 1 PRU_rproc
    musb_dsp 20480 0
    musb_hdrc 98304 1 musb_dsp
    phy_AM335x 16384 2
    UDC_CORE 28672 8 USB_f_ECM、USB_f_ACM、USB_f_mass 存储、u_serial、musb_hdrc、u_ether、USB_f_RNDIS、libcomposite
    phy_AM335x_control 16384 1 phy_AM335x
    phy_generic 16384 1 phy_AM335x
    ti_AM335x_TSC 16384 0
    snd_soc simple_card 16384 0
    snd_soc simple_card_utils 16384 1 snd_soc simple_card
    pm33xx 16384 0
    wkup_m3_IPC 16384 1 pm33xx
    wkup_m3_rproc 16384 1
    个远程处理器 40960 3 PRU_rproc、wkup_m3_rproc、wkup_m3_IPC
    pvrsrvkm 413696 3 bc_example
    OMAP-AES_DRIVER 24576 0
    crypto_engine 16384 1 OMAP_AES_DRIVER
    OMAP_SHIM 28672 0
    OMAP_crypto 16384 1 OMA_AES_DRIVER
    ti_EMIF_SRAM 16384 1 pm33xx
    pruss_SoC_bus 16384 0
    snd_soc_tlv320aic3x 57344 1
    musb_am335x 16384 0
    RTC_OMAP 20480 2
    OMA_WDT 16384 0
    ti_am335x_tscadc 16384 1 ti_AM335x_TSC
    sch_FQ_codel 20480 4
    uio_module_drv 16384 0
    uio 20480 1 uio_module_drv
    FTDI_SIO 40960 0
    usbserial 368641 FTDI_SIO
    usbcore 204800 3 FTDI_SIO、MUSB hdrc、usbserial
    USB_common 16384 6 phy_AM335x、UDC_CORE、musb_hdrc、libcomposite、musb_dsp、usbcore
    cryptodev 45056 2.
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否运行此命令、检查屏幕上是否显示 Matrix GUI 并发布输出日志?

    root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/matrix_browser http://localhost:80/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@AM335x-EVM:~/usr/bin/matrix_browser http://localhost:80/
    无法加载客户端缓冲区集成:在
    
    QtWebEngine::initialized()或 OpenGL 上下文创建失败之前使用的 wayland-EGL WebEngineContext。
    无法为格式为 QSurfaceFormat (版本2.0、选项 QFlags)创建 OpenGL 上下文 ()、depthBufferSize 24、redBufferSize -1、greenBufferSize -1、blueBufferSize -1、 alphaBufferSize -1、stencilBufferSize 8、Samples 0、swapBehavior QSurfaceFormat:::SwapBehavior (DefaultSwapBehavior)、swapInterval 1、 配置文件 QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile (NoProfile))
    已中止(转储内核)
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我使用 Arago 来构建具有定制层的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qt 框架或矩阵 GUI 应用程序的编译似乎不正确。
    您能否尝试使用这些命令并让我们知道结果?

    root@AM335x-EVM:~# /etc/init.d/weston 停止
    root@AM335x-EVM:~# /usr/bin/matrix_browser http://localhost:80/ -平台 eglfs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当我运行这两条命令时、它可以正常工作、但当我重新启动器件时、它会再次停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用这些命令。

    root@AM335x-EVM:~# systemctl 禁用 weston.service

    编辑 etc/init.d/matri-gui-2.0以使用 eglfs。

    .
    matrixgui="/usr/bin/matrix_browser
    Gui_opts=""">http://localhost:80/""
    PIDFILE="/var/run/matrix-gui-2.0.pid
    platform="-platform eglfs"
    .
    start-stop-daemon --start --quiet --background -m --pidfile $PIDFILE --exec $matrixgui--$platform $GUI_opts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj、

    您是否能够在该板上启动矩阵 GUI?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够启动它。 谢谢