This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA75P:需要直接连接用于 J6 EVM、J6+ EVEM 的 CSI2摄像头模块

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/820575/dra75p-need-direct-connect-csi2-camera-module-for-j6-evm-j6-evem

器件型号:DRA75P
主题中讨论的其他器件:TDA2TVP5158

是否有现成的 CSI2输出摄像头模块可用于 J6/J6+/TDA2/TDA2+ EVM、该模块可直接与 CSI2连接器(J6+ EVM 上的 J8、J6 EVM 上的 J5)配合使用?  也就是说 、出于开发目的、需要在没有 SERDES 的情况下直接连接 CSI2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    J6不支持 CSI 接口、但您可以将基于 LI 的摄像头连接到 TDA2x+ EVM 上的 LI 输入接口。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、没错、我 忘记了 J6没有 CSI2、我提到的那些端口用于豹成像并行输出传感器。  

    TDA2x+和 J6+ EVM 确实具有 CSI2扩展连接器(P15/J15)。   您是否意味着 LI 具有一个 CSI2输出摄像头模块、该模块直接与 TDA2+ EVM 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不记得确切的连接器。 这是 J15 MIPI 连接器还是 LI 连接器?  

    我们可以在 LI 连接器上连接基于 OV10640 LI 的传感器、在 MIPI 连接器上连接 OV2775。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    根据 Processor SDK Linux Automotive Developer Guide、我们支持以下内容:

    支持的摄像头

    摄像头适配器层用于从 CSI 摄像头捕获视频。 目前、CAL 驱动程序支持以下功能。 Processor SDK Linux Automotive 版本支持以下传感器/摄像头/视频输入:-

      • OV10635传感器-视觉板上的 YUYV 传感器
      • OV10635传感器- YUV 传感器通过 LVDS 连接
      • OV10633传感器- J6 EVM 上连接了 YUYV 传感器
      • TVP5158解码器-支持解码单通道模拟视频
      • OV10640/OV490 - 720p CSI2原始摄像头以 YUV 格式连接到 OV490 ISP

    处理器 SDK 支持以下传感器/摄像头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上面的回复被截断了...

    OV2775和 OV10640均为原始输出。  我们需要 YUV。

    您是否具有 OV10640/OV490组合方面的经验?  它是否作为 LI 的套件销售?  我们是否有通过 ISP 设置基本 YUV 输出的示例配置、或者客户是否需要了解所有这些配置?

    同样、我们在寻找无需使用 Vision SDK 的参考摄像机(CSI2、YUV、无 SERDES)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Vision SDK 不支持该功能。  它可能在 Linux 上受支持

    让我与 Linux 团队联系一下。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Leopard Imaging 进行了检查、发现他们显然不提供 OV10640+OV490与36引脚连接器的组合来安装我们的 EVM。  Linux 团队中是否有人熟悉软件开发指南中提到的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 团队解释说、OV10640 + OV490是为 TI 定制的、不向客户提供。