This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C66XCODES:C6657-H264

Guru**** 687860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/856051/c66xcodecs-c6657-h264

器件型号:C66XCODES

你(们)好

我想在 C6657的内核0上运行 H264解码器、在内核1上运行 H264编码器

我使用的是 H264HPDEC 1.1.6.0和 H264HPENC 1.0.3.0

我正在尝试在运行时使用 DNUM 在两个内核上运行相同的构建。

这些预编译库是否可以实现这一点? 我在 core0上同时运行它们没有问题、但初始化一个内核似乎会干扰另一个内核。

谢谢

Dhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhar、

    我们的第三方生态系统合作伙伴 PathPartner 和 CouthIT 现在提供对 C66x 视频编解码器的支持。 请联系他们以获取 H.264视频编解码器支持。

    CouthIT 联系人:  

    Krishna@CouthIT.com

    Pathpartner 技术联系人:

    http://www.pathpartnertech.com/

    ramkishor.korada@pathpartnertech.com

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhar、

    1) 1)您是否尝试仅在 core1上运行1个编码器、它是否起作用?

    2) 2)另外、您是否曾尝试更改 encoder.cfg 中的内核编号和组映射?

    示例

    ncores = 2
    CoreTeamMap = 0、1

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对 testapp 进行了以下更改

    MiltiProc.setConfig(NULL、["Core1"]);位于 H264hpenc.cfg  

    core_team 映射= 1;

    encoder.cfg 中的 coreteammap = 1 (gConfig.coreTeamMap = 1;

    已加载并在内核1上运行

    除编码器输出0位外、程序运行正常。

    Dhar