你(们)好
我想在 C6657的内核0上运行 H264解码器、在内核1上运行 H264编码器
我使用的是 H264HPDEC 1.1.6.0和 H264HPENC 1.0.3.0
我正在尝试在运行时使用 DNUM 在两个内核上运行相同的构建。
这些预编译库是否可以实现这一点? 我在 core0上同时运行它们没有问题、但初始化一个内核似乎会干扰另一个内核。
谢谢
Dhar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想在 C6657的内核0上运行 H264解码器、在内核1上运行 H264编码器
我使用的是 H264HPDEC 1.1.6.0和 H264HPENC 1.0.3.0
我正在尝试在运行时使用 DNUM 在两个内核上运行相同的构建。
这些预编译库是否可以实现这一点? 我在 core0上同时运行它们没有问题、但初始化一个内核似乎会干扰另一个内核。
谢谢
Dhar
Dhar、
我们的第三方生态系统合作伙伴 PathPartner 和 CouthIT 现在提供对 C66x 视频编解码器的支持。 请联系他们以获取 H.264视频编解码器支持。
CouthIT 联系人:
Krishna@CouthIT.com |
Pathpartner 技术联系人:
http://www.pathpartnertech.com/
ramkishor.korada@pathpartnertech.com
希望这对您有所帮助。
此致、
Rahul
你(们)好
我对 testapp 进行了以下更改
MiltiProc.setConfig(NULL、["Core1"]);位于 H264hpenc.cfg
core_team 映射= 1;
encoder.cfg 中的 coreteammap = 1 (gConfig.coreTeamMap = 1;
已加载并在内核1上运行
除编码器输出0位外、程序运行正常。
Dhar