工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在运行 RTOS SDK 中的 platform_test 项目(版本号5.03.00.07)。 我主要关注的是 DRAM 存储器上的 platform_memory_test 函数。 测试功能在 EVMK2H 板上2.5 GB 的 DDR3B 上执行测试、但在 SO-DIMM 插槽中的2GB 的 DDR3A 上不运行。
根据我已阅读的其他论坛帖子和文档、DDR3A 默认不可由 DSP 内核寻址、需要通过 MSMC 进行设置以允许36位地址、因为它位于0x08 0000 0000 - 0x09 FFFF FFFF FFFF 的地址范围内。 我的问题是:
- 是否可以让 DSP 内核使用此地址区域、如果可以、是否有任何示例程序/项目会这样做?
- 是否有关于如何配置 MSMC 以允许 DSP 内核访问此存储器区域的文档?
谢谢、
Kevin O'Connor