This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA4调试单个凸轮用例

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/854842/ccs-tda4-debugging-single-cam-usecase

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好、

我正在使用 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15并通过 SD 卡引导 tda4x。 我可以成功运行 single_cam 应用程序。

我想运行应用程序、然后通过 CCS 调试捕获模块。

您能否向我解释一下这是怎么可能的?

有关如何设置 CCS 以进行调试的文档会使我有点困惑。

您能否向我详细解释一下、我必须在哪个内核上加载哪些文件才能通过 CCS 设置断点、然后才能单步执行应用程序?

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您是否已经阅读 过 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_docs_only/PSDK_RTOS_auto/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html 中的文档?

    您必须加载到 CCS 中不同内核的可执行文件位于 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_docs_only/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html 中提到的位置

    RTOS、Linux 可执行文件存储在下面:

    VISION_APPS/OUT/J7/A72/Linux/$profile
    VISION_APPS/OUT/J7/R5F/SYSBIOS/$PROFILE
    VISION_APPS/OUT/J7/C66/SYSBIOS/$PROFILE
    VISION_APPS/OUT/J7/C71/SYSBIOS/$PROFILE
    谢谢、此致
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体地说、请参阅本节

    psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_docs_only/psdk_rtos_auto/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html#using -ccs-debug-with -linux-on-a72

    引导系统后、即在 Linux 命令提示符下、您可以启动 CCS、仅连接到 R5F、为引导的 R5F 二进制文件加载符号。 将断点放置在所需位置、然后在启动应用程序后、断点将会命中、您可以在此之后单步执行。

    对于单个凸轮应用、放置断点的好位置是在下面的捕获节点内、

    psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/tiovx/kernels_j7/ha/capture/vx_capture_target.c、函数:tivxCaptureProcess

    软件针对给定给 CSI2RX 的每个帧执行此函数。

    此致
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我明白了。

    此致、

    Nico