请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G12 主题中讨论的其他器件: K2GICE
你好。
我使用的是"66AK2G12"器件。 因为 Mistral 解决方案在 TI 平台上提供了两个器件评估板。
1- MS_TI_K2GEVM
2- MS_TI_k2GICE。
电路板与 SoC 连接的 DDR3端接部分存在差异。 在第一块以"DGND"端接的电路板电容器中
在其他电路板上、DDR3端接部分电容器以"1.35V"的网络名称终止(VDDS_DDR_K2G)。
请有人详细说明这两种技术有什么区别 、或者哪一种技术更好。?
下面随附了两者的原理图剖面图。