This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GStreamer VPE 生成问题

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/853365/am5728-gstreamer-vpe-build-issue

器件型号:AM5728

您好!

我有 am5728 EVM、我希望 gstreamer 提供 RGB 输出。 我检查了 TI 的 gstreamer 示例、但它们在应用软件中进行了 RGB 转换、但我想让硬件完成这项工作。 我从其他线程中搜索、发现'VPE 本身能够转换为 RGB、但 gstvpe 元素不能、但您可以将此支持添加到 gstreamervpe 元素。' 从此处 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/722538?AM5728-VPE-with-Ducati-decoder 。 但我认为提供的 ti-processor-sdk-linux-am572x-evm-缺少添加/删除插件和补丁、例如 SDK 中没有 gstvpe。c 源文件、因此我决定从 Arago 项目开始构建 Arago-core-tisdk-bundle。  我正在关注  、但在'/home/gorkem/oedir/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi '下没有'linux-ti-stage-systest'目录、而是 bb.data_smart.ExpandionError 状态。


可以帮助我解决问题吗?

谢谢你。

警告:/home/gorkem/oedir/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-systest_4.19.bb:PKG_kernel-image 的 build_dependencies 期间出现异常
警告:/home/gorkem/oedir/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-systest_4.19.bb:/home/gorkem/oedir/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-systest_4.19.bb 最终确定时出错
错误:分析/home/gorkem/oedir/tisdk/sources/meta-ti/recipes-kernel/linux/linux-ti-staging-systest_4.19.bb 时出现扩展错误
回溯(最近一次调用最后一次):
b.data_smart.ExpandionError:扩展变量 PKG_kernel-image 时失败、表达式为 kernel-image-${@alifying_package_name ('${@get_kernelversion_headers ('/home/gorkem/oedir/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging-systest/4.19.59 +git${SRCPV}-r7a.arago1/build')}}})、触发异常错误:无效的内核语法合成1 (语法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在发现上述错误之前共享您运行的命令?

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请随时在当前主题上发帖。

    此致、
    Krunal