This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM3352 NAND 闪存驱动程序

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/820801/linux-am3352-am3352-nand-flash-driver

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TPS65910

工具/软件:Linux

我们使用 AM3352芯片制作核心板。 当系统启动并运行时、NAND 闪存驱动程序会不时出现异常。 附录提供了启动日志、 DTS 配置文件以及 NAND 闪存器件的相关电路图。

使用 Winbond W29N01系列的 NAND 闪存、1G 位、页大小2112字节(2048+64字节)和块大小(128K+4K 字节)、

使用 AM335x-EVM-Linux-SDK-src-04.03.00.05内核:Linux 版本4.9,DTS 中的默认配置用于 GPMC 的时序配置,HW 汉明用于 ECC 验证,CRAMFS 用于根文件系统和应用程序文件系统,而 yaffs2格式用于数据存储,。 使用 bch8检查存储数据将导致缺少 OOB 空间、因此使用汉明检查。

当我切换到另一个 NAND 闪存模型(Micron MT29F2G08ABAEAWP)时、我遇到了同样的问题。

请帮助提供信息、任何信息都可以。 谢谢!

DTS 配置

/*
*版权所有(C) 2012德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
*
*此程序是免费软件;您可以重新分发和/或修改
*根据 GNU 通用公共许可证第2版的条款,如所示
*由免费软件基金会发布。
*
/DTS-v1/;

#include "am33xx.dtsi"
#include

/{
型号="TI AM335x EVM";
兼容="ti、am335x-evm"、"ti、am33xx";

CPU{
CPU@0{
CPU0-SUPPLY =<_vdd1_reg>;
};
};

内存@80000000{
DEVICE_TYPE ="存储器";
REG =<0x8000000000 0x8000000>;/* 128 MB */
};

LED{
兼容="GPIO-LED";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&GPIO_LED_PINS>;
led0{
标签="AM335x:workled1";
GPIO =<&GPIO1 30 GPIO_ACTIVE_LOW>;/* GPIO1_30 */
linux、default-trigger ="检测信号";
};
LED1{
标签="AM335x:workled1";
GPIO =<&GPIO3 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;/* GPIO3_16 */
linux、default-trigger ="检测信号";
};
};
选择{
stdout-path = uart0;
};

VBAT:fixedregulator0{
兼容="稳压器固定";
稳压器名称="VBAT";
稳压器最小微伏=<5000000>;
稳压器最大值微伏=<5000000>;
稳压器启动;
};

面板{
兼容="ti、tilcdc、panel ";
状态="正常";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&LCD_PINS_s0>;
面板信息{
交流偏置=<255>;
AC-BIAS-INtrpt =<0>;
dma-burse-SZ =<16>;
bpp =<16>;
FDD =<0x80>;
同步边沿=<0>;
SYNC-Ctrl =<1>;
栅格顺序=<0>;
FIFO-TH =<0>;
};

显示时序{
/*1280x800p51 {
时钟频率=<60000000>;*/
1280x800p25{
时钟频率=<30000000>;
hactive =<1280>;
Vactive =<800>;
前沿=<70>;
后沿=<80>;
HSYNC-LEN =<10>;
后沿=<10>;
垂直前沿=<10>;
vsync-len =<3>;
HSYNC-ACTIVE =<1>;
vsync-active =<1>;
};
};

/*display-timings{
1280x800p60{
时钟频率=<71100000>;
hactive =<1280>;
Vactive =<800>;
前沿=<70>;
后沿=<80>;
HSYNC-LEN =<10>;
后沿=<10>;
垂直前沿=<10>;
vsync-len =<3>;
HSYNC-ACTIVE =<1>;
vsync-active =<1>;
};
};*/
};

听起来{
兼容="简单音频卡";
simple-audio-card、name ="AM335x-evm";
simple-audio-card、format ="I2S";
simple-audio-card、bitclock-master =<&sound_master>;
simple-audio-card、frame-master =<&sound_master>;

简单音频卡、CPU{
Sound-Dai =<&McASP0>;
};

sound_master:simple-audio-card、codec{
Sound-Dai =<&nau8822>;
系统时钟频率=<24000000>;
系统时钟方向="OUT";
};
};
};

am33xx_pinmux{(am33xx_pinmux)}
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&clkout2_pin>;

GPIO_LED_Pins:pinmux_GPIO_LED_Pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x880、PIN_OUTPUT | MUX_MODE7)/* GPMC_csn1.GPIO1_30 GPIO_LED*/
AM33XX_IOPAD (0x998、PIN_OUTPUT | MUX_MODE7)/* McASP0_axr0.GPIO3_16 PDK LED*/
>;
};

gt9271_ts_pins:pinmux_gt9271_ts_pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x88c、PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPMC_clk.GPIO2_1 *
AM33XX_IOPAD (0x920、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* mii1_txd2.GPIO0_17 *
>;
};

i2c0_pins:pinmux_i2c0_pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x988、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c0_sda.i2c0_sda *
AM33XX_IOPAD (0x98c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c0_SCL.i2c0_SCL *
>;
};

i2c2_pins:pinmux_i2c2_pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x978、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* uart1_CTSN.i2c2_sda *
AM33XX_IOPAD (0x97c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* uart1_rtsn.i2c2_SCL *
>;
};

uart0_pins:pinmux_uart0_pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x970、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* uart0_Rxd.uart0_RXD *
AM33XX_IOPAD (0x974、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* uart0_TXD.uart0_TXD *
>;
};

uart1_pins:pinmux_uart1_pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x980、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* uart1_Rxd.uart1_RxD *
AM33XX_IOPAD (0x984、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* uart1_TXD.uart1_TXD *
>;
};

uart2_pins_default:uart2_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x92c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/*(K18) gmii1_txclk.uart2_RXD *
AM33XX_IOPAD (0x930、PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE1)/*(L18) gmii1_rxclk.uart2_TXD *
>;
};

uart3_PINS_DEFAULT:uart3_PINS_DEFAULT{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x960、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/*(C15) spi0_CS1.uart3_RxD */
AM33XX_IOPAD (0x964、PIN_OUTPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/*(C18) ecap0_in_pwm0_out.uart3_TxD */
>;
};

uart4_PINS_DEFAULT:uart4_PINS_DEFAULT{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x968、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/*(E18) uart0_CTSN.uart4_RxD */
AM33XX_IOPAD (0x96c、PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE1)/*(E17) uart0_rtsn.uart4_TXD *
>;
};

uart5_PINS_DEFAULT:uart5_PINS_DEFAULT{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x908、PIN_INPUT | MUX_MODE3)/*(H16) gmii1_col.uart5_RxD */
AM33XX_IOPAD (0x918、PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/*(J17) gmii1_rxdv.uart5_TxD */
>;
};


clkout2_pin:pinmux_clkout2_pin{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x9b4、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* xdma_event_intr1.clkout2 *
>;
};

nandflash_pins_s0:nandflash_pins_s0{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x800、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD0.GPMC_AD0 *
AM33XX_IOPAD (0x804、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD1.GPMC_AD1 *
AM33XX_IOPAD (0x808、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD2.GPMC_AD2 *
AM33XX_IOPAD (0x80c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD3.GPMC_AD3 *
AM33XX_IOPAD (0x810、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD4.GPMC_AD4 *
AM33XX_IOPAD (0x814、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD5.GPMC_AD5 *
AM33XX_IOPAD (0x818、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD6.GPMC_AD6 *
AM33XX_IOPAD (0x81c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD7.GPMC_AD7 *
AM33XX_IOPAD (0x870、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_wait0.GPMC_wait0 *
AM33XX_IOPAD (0x874、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPMC_WPN.GPIO0_30 *
AM33XX_IOPAD (0x87c、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_csn0.GPMC_csn0 *
AM33XX_IOPAD (0x890、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_advn_ALe.GPMC_advn_ALE *
AM33XX_IOPAD (0x894、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_oen_ren。GPMC_oen_ren *
AM33XX_IOPAD (0x898、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_WN.GPMC_Wen *
AM33XX_IOPAD (0x89c、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_be0n_cle。GPMC_be0n_cle *
>;
};

cpsw_default:cpsw_default{
pinctrl-single、pins =<
/*从属设备1 */
AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_Rx_er.rmii1_rxerr *
AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* mii1_TX_en.rmii1_TX_en *
AM33XX_IOPAD (0x90c、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* mii1_crs.rmii1_crs_dv *
AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* mii1_txd1.rmii1_TD1 *
AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* mii1_txd0.rmii1_td0 *
AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_rxd1.rmii1_RD1 *
AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* mii1_rxd0.rmii1_rd0 *
AM33XX_IOPAD (0x944、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE0)/* mii1_ref_clk.rmii1_ref_clk *
>;
};

cpsw_sleep:cpsw_sleep{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_rxer.rmii1_rxerr *
AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_txen.rmii1_TX_en *
AM33XX_IOPAD (0x90c、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* mii1_rxdv.rmii1_Rx_dv *
AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_txd1.rmii1_TD1 *
AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_txd0.rmii1_td0 *
AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_rxd1.rmii1_RD1 *
AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* mii1_rxd0.rmii1_rd0 *
AM33XX_IOPAD (0x944、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_rxd0.rmii1_ref_clk *
>;
};

DaVinci_MDIO_DEFAULT:DaVinci_MDIO_DEFAULT{
pinctrl-single、pins =<
/* MDIO */
AM33XX_IOPAD (0x948、PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCTRL_FAST | MUX_MODE0)/* MDIO_DATA.MDIO_DATA *
AM33XX_IOPAD (0x94c、PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)/* MDIO_clk.MDIO_clk *
>;
};

DaVinci_MDIO_SLEEP:DaVinci_MDIO_SLEEP{
pinctrl-single、pins =<
/* MDIO 复位值*/
AM33XX_IOPAD (0x948、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
AM33XX_IOPAD (0x94c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
>;
};

mmc1_pins:pinmux_mmc1_pins{
pinctrl-single、pins =<
/* AM33XX_IOPAD (0x960、PIN_INPUT | MUX_MODE7)*/
AM33XX_IOPAD (0x9a4、PIN_INPUT | MUX_MODE7)
AM33XX_IOPAD (0x8f0、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
AM33XX_IOPAD (0x8f4、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
AM33XX_IOPAD (0x8f8、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
AM33XX_IOPAD (0x8fc、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
AM33XX_IOPAD (0x900、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
AM33XX_IOPAD (0x904、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
>;
};

LCD_PINS_s0:LCD_PINS_s0{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x8a0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_Data0.LCD_Data0 *
AM33XX_IOPAD (0x8a4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data1.LCD_data1 *
AM33XX_IOPAD (0x8a8、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data2.LCD_data2 *
AM33XX_IOPAD (0x8ac、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data3.LCD_data3 *
AM33XX_IOPAD (0x8b0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data4.LCD_data4 *
AM33XX_IOPAD (0x8b4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data5.LCD_data5 *
AM33XX_IOPAD (0x8b8、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data6.LCD_data6 *
AM33XX_IOPAD (0x8bc、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data7.LCD_data7 *
AM33XX_IOPAD (0x8c0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data8.LCD_data8 *
AM33XX_IOPAD (0x8c4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data9.LCD_data9 *
AM33XX_IOPAD (0x8c8、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data10.LCD_data10 *
AM33XX_IOPAD (0x8cc、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data11.LCD_data11 *
AM33XX_IOPAD (0x8d0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data12.LCD_data12 *
AM33XX_IOPAD (0x8d4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data13.LCD_data13 *
AM33XX_IOPAD (0x8d8、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data14.LCD_data14 *
AM33XX_IOPAD (0x8dc、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data15.LCD_data15 *
AM33XX_IOPAD (0x8e0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_vSYNC.LCD_vsync *
AM33XX_IOPAD (0x8e4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_HSYNC.LCD_HSYNC *
AM33XX_IOPAD (0x8e8、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_pclk.LCD_pclk *
AM33XX_IOPAD (0x8ec、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_AC_BIAS_EN.LCD_AC_BIAS_EN *
>;
};

McASP0_Pins:McASP0_Pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x9ac、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE2)/* McASP0.McASP0_ahclkx*/
AM33XX_IOPAD (0x994、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE0)/* McASP0.McASP0_FSX *
/* AM33XX_IOPAD (0x990、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)*/* McASP0.McASP0_aclkx */
AM33XX_IOPAD (0x860、PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE0)/* GPMC_A8.McASP0_aclkx *
AM33XX_IOPAD (0x9a8、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* McASP0.McASP0_axr1 *
AM33XX_IOPAD (0x9b0、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* xdma_event_in0.clkout1 *
>;
};

};

uart0{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&uart0_PINs>;

状态="正常";
};

uart1{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<uart1_PINs>;

状态="正常";
};

uart2{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&uart2_PINS_DEFAULT>;

状态="正常";
};

uart3{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&uart3_PINS_DEFAULT>;

状态="正常";
};

uart4{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&uart4_PINS_DEFAULT>;

状态="正常";
};

uart5{(&U)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&uart5_PINS_DEFAULT>;

状态="正常";
};


i2c0{(&I)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&i2c0_PINs>;

状态="正常";
时钟频率=<400000>;

TPS:TPS@2D{
reg =<0x2D>;
};

pcf8563:pcf8563@51{
兼容="NXP、pcf8563";
reg =<0x51>;
#clock-cells =<0>;
};

nau8822:nau8822@1a{
#sound-di-cells =<0>;
兼容="Nuvoton、nau8822";
reg =<0x1a>;
状态="正常";
};
};

USB{(&D)
状态="正常";
};

&USB_CTRL_mod{
状态="正常";
};

usb0_phy{/usb0_phy}
状态="正常";
};

USB1_phy{
状态="正常";
};

usb0{(&U)
状态="正常";
DR_MODE ="主机";
};

USB1{(&S)
状态="正常";
DR_MODE ="主机";
};

cppi41dma{.cppi41dma}
状态="正常";
};

i2c2{(&I)
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&i2c2_PINs>;

状态="正常";
时钟频率=<100000 >;

gt9271@5d{
兼容=" goodix、gt9271";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&gt9271_ts_pines>;
reg =<0x5d>;
interrupt-parent =<&GPIO0>;
中断=<17 2>;

/*GPIO =<&GPIO2 1 0>;*/
IRQ-GPIO =<&GPIO0 17 0>;
RESET-GPIO =<&GPIO2 1 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;

触摸屏大小 x =<1280>;
触摸屏大小-y =<800>;

触摸屏切换=<1>;
Touch-revert-x =<1>;
Touch-reverT-y =<1>;
};
};

LCDC{
状态="正常";

蓝色和红色接线="交叉";
};

等距{(&E)
状态="正常";
};

GPMC{
状态="正常";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =</nandflash_pins_s0>;
范围=<0 0x08000000 0x1000000>;// CS0:16MB (用于 NAND)*/
NAND@0、0{
兼容="ti、OMAP2-nand";
reg =<0 0 4>;/* CS0、偏移量0、IO 大小4 */
interrupt-parent =<&GPMC>;
中断=<0 IRQ_TYPE_NONE>、/* FIFO 事件*/
<1 IRQ_TYPE_None>;// termCOUNT */
RB-GPIO =<&GPMC 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/* GPMC_wait0 */
TI、nand-xfer-type ="预取 DMA ";
/*ti,nand-xfer-type ="polled";*/
TI、nand-ecc-opt ="HW";
TI、elm-id =<和 elm>;
NAND-BUS 宽度=<8>;
GPMC、器件宽度=<1>;
GPMC、SYNC-clk-ps =<0>;
GPMC、cs-on-ns =<0>;
GPMC、cs-rd-Off-ns =<44>;
GPMC、cs-wr-off-ns =<44>;
GPMC、Adv-on-ns =<6>;
GPMC、Ad-rd -关闭-ns =<34>;
GPMC、AdV-wr-off-ns =<44>;
GPMC、WE-ON-ns =<0>;
GPMC、WE-OFF-ns =<40>;
GPMC、OE-ON-ns =<0>;
GPMC、OE-OFF-ns =<54>;
GPMC、ACCESS ns =<64>;
GPMC、第周期-ns =<82>;
GPMC、功率周期-ns =<82>;
/*GPMC,等待读取="true";
GPMC、写入等待="true";*/
GPMC、总线翻转-ns =<0>;
GPMC、cycle2cycle-delay-ns =<0>;
GPMC、clk-activation-ns =<0>;
GPMC、wr 访问-ns =<40>;
GPMC、wr-data-mux-bus-ns =<0>;

/* MTD 分区表*/
/*所有 SPL-*分区的大小均为最小长度
可独立编程。 原因
* NAND 闪存这等于擦除块的大小*/
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;
分区@0{
标签="NAND.SPL";
REG =<0x00000000 0x000020000>;
};
分区@1{
标签="NAND.SPL.Backup1";
REG =<0x00020000 0x00020000>;
};
分区@2{
标签="NAND.SPL.Backup2";
REG =<0x00040000 0x00020000>;
};
分区@3{
标签="NAND.SPL.backup3";
REG =<0x00060000 0x00020000>;
};
分区@4{
标签="NAND.u-boot-spl-os";
REG =<0x00080000 0x00040000>;
};
分区@5{
标签="NAND.u-BOOT";
REG =<0x000C0000 0x00100000>;
};
分区@6{
标签="NAND.u-boot-env";
REG =<0x001C0000 0x00020000>;
};
分区@7{
标签="NAND.u-boot-env.Backup1";
REG =<0x001E0000 0x00020000>;
};
分区@8{
标签="NAND.kernel";
REG =<0x00200000 0x00800000>;
};
分区@9{
标签="NAND.file-system";
REG =<0x00A00000 0x02800000>;
};
分区@10{
标签="NAND.appl-system";
REG =<0x03200000 0x01400000>;
};
分区@11{
标签="NAND.DATA";
REG =<0x04600000 0x00200000>;
};
分区@12{
标签="NAND.history_data";
REG =<0x04800000 0x03800000>;
};
};
};

#include "tps65910.dtsi"

&McASP0{
#sound-di-cells =<0>;
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;

状态="正常";

OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
TDM-SLOTS =<2>;
/* 4个串行器*/
serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
0 1 0 2
>;
tx-num-evt =<32>;
Rx-num-evt =<32>;
};

TPS{
vcc1-supply =<VBAT>;
vcc2-supply =<VBAT>;
vcc3-supply =<VBAT>;
vcc4-supply =<VBAT>;
vcc5-supply =<VBAT>;
vcc6-supply =<VBAT>;
vcc7-supply =<VBAT>;
vcio-supply =<VBAT>;

调节器{
vrtc_reg:电脑控制器@0{
稳压器常开;
};

VIO_reg:电脑控制器@1{
稳压器常开;
};

vdd1_reg:电脑控制器@2{
/* VDD_MPU 电压限制为0.95V - 1.26V、容差为+/-4%*
稳压器名称="VDD_MPU";
稳压器最小值微伏=<912500>;
稳压器最大值微伏=<1351500>;
稳压器启动;
稳压器常开;
};

vdd2_reg:电脑控制器@3{
/* VDD_CORE 电压限制为0.95V - 1.1V、容差为+/-4%*
稳压器名称="VDD_CORE";
稳压器最小值微伏=<912500>;
稳压器最大值微伏=<1150000>;
稳压器启动;
稳压器常开;
};

vdd3_reg:电脑控制器@4{
稳压器常开;
};

vdig1_reg:电脑控制器@5{
稳压器常开;
};

vdig2_reg:电脑控制器@6{
稳压器常开;
};

vpll_reg:电脑控制器@7{
稳压器常开;
};

vdac_reg:电脑控制器@8{
稳压器常开;
};

vaux1_reg:电脑控制器@9{
稳压器常开;
};

vaux2_reg:电脑控制器@10{
稳压器常开;
};

vaux33_reg:电脑控制器@11{
稳压器常开;
};

VMMC_reg:电脑控制器@12{
稳压器最小微伏=<1800000>;
稳压器最大值微伏=<3300000>;
稳压器常开;
};
};
};

Mac{(&M)
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;
状态="正常";
};

DaVinci_MDIO{
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
状态="正常";

ethernetphy0:ethernetphy@0{
reg =<0>;
SMSC、DISABLE-ENERGY DETECT;
};
};

cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
PHY-MODE ="RMII";
};

mmc1{(&M)
状态="正常";
VMMC-SUPPLY =<&VMMC_REG>;
总线宽度=<4>;
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&mmc1_PINs>;
CD-GPIO =<&GPIO3 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

sham{(&S)
状态="正常";
};

AES{(&A)
状态="正常";
};

RTC{(&R)
时钟=<&clk_32768_ck>、<&clkdiv32k_ick>;
时钟名称="ext-clk"、"int-clk";
};

wkup_m3_IPC{.wkup_m3_IPC}
TI、SCALE-DATA-FW ="AM335x-EVM-SCALE-DATA.bin";
};

普 USS_SoC_BUS{(&P)
状态="正常";

普劳斯:普劳斯@4a300000{
状态="正常";

pru0:PRU@4a334000{
状态="正常";
};

pru1:PRU@4a338000{
状态="正常";
};
};
};

&SGX{
状态="正常";
};

启动日志

U-Boot SPL 2017.01 (2019年7月03日- 18:27:20)
尝试从 NAND 引导


U-Boot 2017.01 (2019年7月03日- 18:27:20 +0800)

CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM
DRAM:128 mib
eth0、CPSW
NAND:256 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
NET:TI CPsw
Board_eth_init
USB_eth_initialize
CPsw
按任意键停止自动引导:0

NAND 读取:器件0偏移量0x200000、大小0x50000
5242880字节读取:正常

NAND 读取:器件0偏移量0x80000、大小0x40000
262144字节读取:正常
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
图像名称:linux-4.9.69-g9ce43c71ae
创建时间:2019-07-09 13:47:01 UTC
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:4334968字节= 4.1 MIB
载入地址:82000000
入口点:82000000
正在验证校验和... 好的
###展开的设备树状图、位于80f80000
使用0x80f80000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
of_start=0x85f07000 getenv_bootm_mapsize ()=0x08000000、getenv_bootm_low ()=0x8000000
迈克!!!!!!!!!!!
正在将设备树加载到85f07000,结束于85f13d27... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.9.69-g9ce43c71ae (root@localhost.localdomain)(gcc 版本4.8.3 20140303 (预发布版本)(Crosshuck-NG linaro-1.13.1-4.8-2014.03 - Linaro GCC 2014.03))#109抢先于2019年7月9日9月21:46:43 CST 2019
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x EVM
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] CMA:在0x84800000处保留48 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:32480
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n81 root=/dev/mtdblock9 rootfstype=cramfs init=/sbin/init mem=128M
[0.000000] PID 哈希表条目:512 (顺序:-1、2048字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.000000]内存:66368K/131072K 可用(9216K 内核代码、319K rwdata、2720K rodata、1024K init、327K BSS、 15552K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xc8800000 - 0x800000 (880 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xc8000000 (128 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)
[0.000000].init:0xc0d00000 - 0xc0e00000 (1024KB)
[0.000000].data:0xc0e00000 - 0xc0e4ff38 (320 KB)
[0.000000].bss:0xc0e4ff38 - 0xc0ea1c64 (328 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000018] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000044]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000057] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000292] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
[0.000510]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000555]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.118770] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.118916]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.118930] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.119915] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.120337]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
[0.121415] EFI 服务将不可用。
[0.123167] devtmpfs:已初始化
[0.140434] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.140873]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.140908] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.145096] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.146608] NET:注册协议系列16.
[0.149272] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.168939] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.248779]空闲:使用调速器梯
[0.278767]空闲:使用调速器菜单
[0.287226] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.306893] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.310644]没有 ATAG?
[0.310669]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.360207] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.3646676] SCSI 子系统已初始化
[0.365083] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.365181] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.365344] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.365718] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.365790] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/sm@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.365963]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.366033] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.366090] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.366701] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.366133] PTP 时钟支持已注册
[0.366184] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.35757] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.367990]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.370327]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.384508] NET:注册协议系列2.
[0.385461] TCP 建立哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.385494] TCP 绑定哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.385519] TCP:已配置哈希表(建立1024 BIND 1024)
[0.385607] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.385631] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.385798] NET:注册协议系列1.
[0.386311] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.386327] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.386336] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.386344] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.387485]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.390698]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=15 bucke_order=1
[0.401765] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.403045] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.403101]注册了密钥类型 id_resolver
[0.403112]注册了密钥类型 id_legacy
[0.403173] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.403547] jffs2:版本2.2。 (NAND)? 2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.404818] JFS:nTxBlock = 902、nTxLock = 7220
[0.411733]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246)
[0.411761]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.411770]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.411968]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.413824] pinctrl-single 44e10800.pinmux:在 PA f9e10800大小568上为142个引脚
[0.500182]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.505359]控制台[ttyS0]已禁用
[0.505466] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[1.135017]控制台[ttyS0]已启用
[1.139893] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[1.150057]在 MMIO 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的48024000.serial: ttyS2是8250
[1.160133]在 MMIO 0x481a6000 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)处的481a6000.serial: ttyS3是8250
[1.170198]在 MMIO 0x481a8000 (IRQ = 162、base_baud = 3000000)上的481a8000.serial: ttyS4是一个8250
[1.180262] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 163、base_baud = 3000000)是8250
[1.191527] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[1.198327][DRM]已初始化
[1.203952][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[1.210687][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[1.28380]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件160x50
[1.312677] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
[1.357944]返修:模块已加载
[1.369616]循环:模块已加载
[1.376324] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.450364] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.456512] libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.461720] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
[1.471927] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 40:BD:32:db:fc:07
[1.478634] cpsw 4a100000.ethernet:pps 计时器的器件节点查找失败
[1.485803] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.495388] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[1.50147] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_ether ]添加至待处理的驱动程序列表
[1.51092] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.517108] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.523051] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
[1.531305] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[1.537783] LED-GPIO LED:LED AM335x:workled1由于名称冲突已重命名为 AM335x:workled1_1
[1.547448] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.557324] NET:注册协议系列10.
[1.56367] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[1.5708838] NET:注册协议系列17.
[1.575401] lib80211:IEEE802.11驱动程序的常见例程
[1.581456]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.586129] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.599355] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.604728] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.612899] ECC 模式=(空)
[1.615928] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xda
[1.622474] nand:Micron MT29F2G08ABAEAWP
[1.626539] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.634239]**** 111111111111111111111111111111111111
[1.639402] nand:Using OMA_ECC_HAM1_CODE_HW
[1.643832] nand:warning:OMAP2-nand.0:与 NAND 芯片所需的 ECC 相比、您系统上使用的 ECC 太弱
[1.655418]在 MTD 器件 OMAP2-nand.0上找到的13个部件分区
[1.661562]在"OMAP2-nand.0"上创建13个 MTD 分区:
[1.667008] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
[1.674053] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.681642] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
[1.689069] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
[1.696596] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.704346] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
[1.711758] 0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
[1.718984] 0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.726997]0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
[1.736737] 0x000000a00000-0x000003200000:“NAND.FILE-SYSTEM”
[1.758288] 0x000003200000-0x000004600000:“NAND.appl-system”
[1.772792] 0x000004600000-0x000004800000:"NAND.DATA"
[1.780267] 0x000004800000-0x000008000000:"NAND.history_data"
[1.830607] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[1.838959] vrtc:由 VBAT 供电
[1.846291] VIO:由 VBAT 供电
[1.851319] vdd1:由 VBAT 供电
[1.855204]随机:快速初始化完成
[1.860200] vdd2:由 VBAT 供电
[1.867167] vdig1:由 VBAT 供电
[1.872306] vdig2:由 VBAT 供电
[1.877367] Vpll:由 VBAT 供电
[1.882357] vdac:由 VBAT 供电
[1.887348] vaux1:由 VBAT 供电
[1.892449] vaux2:由 VBAT 供电
[1.897505] vaux33:由 VBAT 供电
[1.902704] VMMC:由 VBAT 供电
[1.907692] VBB:由 VBAT 供电
[1.913531] RTC-pcf8563 0-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
[1.92697] RTC-pcf8563 0-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 rtc0
[1.928938] omap_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[2.01922] Mike!
[2.083885] Goodix-TS 2-005D:Mike ID=0x39 0x32 0x37 0x31 0x40 0x10
[2.090188] Goodix-TS 2-005D:ID 9271、版本:1040
[2.095280] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.11
[2.103101] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
[2.108870] Goodix-TS 2-005D:goodix_9271_cfg.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[2.135319]输入:Goodix 电容式触摸屏、如/devices/platform/ocp/4819c000.i2c/i2c-2/2-005d/input/input0所示
[2.1642] RTC-pcf8563 0-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
[2.169138] RTC-pcf8563 0-0051:hctosys:无法读取硬件时钟
[2.180080] ALSA 器件列表:
[2.183162]未找到声卡。
[2.194104] VFS:在器件31:9上只读安装根(cramfs 文件系统)。
[2.201294] devtmpfs:已安装
[2.205784]释放未使用的内核内存:1024K
[2.408183] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
[2.418427] mmc0:地址0001处的新高速 SDHC 卡
[2.425457] mmcblk0:mmc0:0001 SD 7.44 GiB
[2.432490] mmcblk0:P1 P2
初始化已启动:Busybox v1.11.2 (2014-08-13 03:58:01 PDT)
启动 pid 106、tty '':'/etc/init.d/rcS
挂载:在/dev/pts 上安装设备失败:没有此类文件或目录
安装:在/mnt 上安装 usbfs 失败:没有这样的设备
正在启动 udev...
[2.838305] udevd (112):/proc/112/oom_adj 已弃用、请改用/proc/112/oom_score_adj。
[3.892351] yaffs:dev 是32505867 name is "mtdblock11" rw
[3.897884] yaffs:传递标志""
[3.913507] yaffs:dev 是32505868名称是"mtdblock12" rw
[3.919081] yaffs:传递标志""
[4.060649] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[4.066014] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[4.096571] CPsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[4.200859] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000。MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000。MDIO:00、IRQ=1)
[4.213973] Net/eth/ti/cpsw-phy-SEL gmii_SEL=0x000000c5
[4.223174] CPTS PTP bc clkid 0
[4.232299] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[4.278882] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[4.284626] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[4.291194] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[4.390855] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
[4.404041] net/eth/ti/cpsw-phy-SEL gmii_SEL=0x000000c5
[4.413912] CPTS PTP bc clkid 0
[4.420082] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪

请按 Enter 键激活此控制台。 /var/app/arm_monitor:第14行:/var/app/dog:找不到
m_EcgScale=0.058594 0.0625*30/32=0.058594
[5.888987] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
无法读取校准:"/etc/pointercal
G_MachineConfig.Model=0x00
fq>g_MachineConfig.ScreenResolution=4 machine_model=0
SCRN_X=800 SCRN_Y=1280
初始化趋势数据成功!
[7.243169] blk_update_request:I/O error、dev mtdblock10、sector 5520
[7.249763] DEV mtdblock10上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块690、异步页面读取
[7.258400] blk_update_request:I/O error、dev mtdblock10、sector 5528
[7.264974] DEV mtdblock10、逻辑块691、异步页面读取时出现缓冲器 I/O 错误
[7.273174] blk_update_request:I/O error、dev mtdblock10、sector 5536
[7.279741] DEV mtdblock10上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块692、异步页面读取
[7.287893] blk_update_request:I/O error、dev mtdblock10、sector 5544
[7.294457] dev mtdblock10上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块693、异步页面读取
[7.302147] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.306876] cramfs:c0e82cf7 (2364)->c1c3c000 (4096)
[7.311749] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.316485] cramfs:c0e83633 (2313)->c1c3b000 (4096)
[7.321324] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.326050] cramfs:c0e83f3c (2378)->c1c3d000 (4096)
[7.330885] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.335611] cramfs:c0e84886 (2314)->c1c3e000 (4096)
[7.340443] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.345168] cramfs: c0e85190(2291)->c1c3f000(4096)
[7.349983] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.354730] cramfs:c0e85a83(2485)->c1c40000 (4096)
[7.363078] cramfs:解压缩时出错-3!
[7.36784] cramfs:c0e87438 (2284)->c1c41000 (4096)
初始化控制板/dev/ttyS2成功!
保存系统配置!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    日志中的最后一条错误消息表明内存块损坏。 是否可以尝试执行 bch8检查(仅用于测试)、因为它是 Processor SDK Linux 中的默认检查:
     /* NAND:与驱动程序相关的配置*/
    #define CONFIG_SYS_NAND_BAD_BAD_BLOCK_POS   NAND_LARGE_BADBLOCK_POS
    #define CONFIG_SYS_NAND_ECCPOS      {2、3、4、5、6、 7、8、9、\
                   10、11、12、13、14、 15、16、17、\
                   18、19、20、21、22、 23、24、25、\
                   26、27、28、29、30、 31、32、33、\
                   34、35、36、37、38、 39、40、41、\
                   42、43、44、45、46、 47、48、49、\
                   50、51、52、53、54、 55、56、57、}

    #define CONFIG_SYS_NAND_ECCSIZE      512
    #define CONFIG_SYS_NAND_ECCBYTES   14.
    #define CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETING
    #define CONFIG_NAND_OMAP-ECCSCHEME   OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我会尝试、如果有任何问题、我会向您提供反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    我测试了 bch8校验模式、发现在启动后仍有一些错误。 具体日志如下所示。

    [1.569191] nand:128 mib,SLC,擦除大小:128 KiB,页大小:2048,OOB 大小:64
    [1.576901] Nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.582458]在 MTD 器件 OMAP2-nand.0上找到的13个部件分区
    [1.588607]在"OMAP2-nand.0"上创建13个 MTD 分区:
    [1.594042] 0x000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.601096] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.608652] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.616009] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.623450] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.631047] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.638126] 0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.645502] 0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.653589] 0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.662053] 0x000000a00000-0x000003200000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.676941] 0x000003200000-0x000004600000:“NAND.appl-system”
    [1.688094] 0x000004600000-0x000004800000:"NAND.DATA"
    [1.695228] 0x000004800000-0x000008000000:"NAND.history_data"
    [1.738646] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.746987] vrtc:由 VBAT 供电
    [1.754410] VIO:由 VBAT 供电
    [1.759445] vdd1:由 VBAT 提供
    [1.764789] random:快速初始化完成
    [1.768299] vdd2:由 VBAT 供电
    [1.775453] vdig1:由 VBAT 供电
    [1.780602] vdig2:由 VBAT 供电
    [1.785651] Vpll:由 VBAT 供电
    [1.790711] Vdac:由 VBAT 供电
    [1.795705] vaux1:由 VBAT 供电
    [1.800721] vaux2:由 VBAT 供电
    [1.805720] vaux33:由 VBAT 供电
    [1.811004] VMMC:由 VBAT 供电
    [1.816001] VBB:由 VBAT 供电
    [1.821136] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.828460] OMAP-i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、100kHz
    [1.836235] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.899430] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [1.905413] ALSA 器件列表:
    [1.908560]未找到声卡。
    [1.920660] VFS:已在器件31:9上安装根(cramfs 文件系统)只读。
    [1.927684] devtmpfs:已安装
    [1.934656]释放未使用的内核内存:1024K
    [2.086354] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.097818] mmc0:地址0001处的新高速 SDHC 卡
    [2.104560] mmcblk0:mmc0:0001 SD 7.44 GiB
    [2.111373] mmcblk0:P1 P2
    初始化已启动:Busybox v1.11.2 (2014-08-13 03:58:01 PDT)
    启动 pid 86、tty '':'/etc/init.d/rcS
    挂载:在/dev/pts 上安装设备失败:没有此类文件或目录
    安装:在/mnt 上安装 usbfs 失败:没有这样的设备
    正在启动 udev...
    [2.538211] udevd (92):/proc/92/oom_adj 已弃用、请改用/proc/92/oom_score_adj。
    [3.552760] yaffs:dev 是32505867 name is "mtdblock11" rw
    [3.558547] yaffs:传递标志""
    [3.578113] yaffs:dev 是32505868名称是"mtdblock12" rw
    [3.583809] yaffs:传递标志""
    [3.910554] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [3.915963] cpsw 4a100000.以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [3.949401] CPsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
    [4.048851] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
    [4.066561] CPT PTP bc clkid 0
    [4.075838] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [4.123102] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [4.128758] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [4.135150] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
    [4.238841] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
    [4.256600] CPTS PTP bc clkid 0
    [4.264053] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪

    请按 Enter 键激活此控制台。 /var/app/arm_monitor:第14行:/var/app/dog:找不到
    m_EcgScale=0.058594 0.0625*30/32=0.058594
    无法读取校准:"/etc/pointercal
    尝试打开:/data/systemconfig1失败!

    正在启动网络系统...
    SCRN_X=800 SCRN_Y=1280

    [6.880772] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.887259] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.893685] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.899953] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.906305] blk_update_request:I/O error、dev mtdblock9、sector 8832
    [6.912784] DEV mtdblock9上的缓冲器 I/O 错误,逻辑块1104,异步页面读取
    [6.921469] cramfs:解压缩时出错-3!
    [6.926207] cramfs:c0c7c6c8 (2747)->c1ccf000 (4096)
    [6.934076] cramfs:解压缩时出错-3!
    [6.939026] cramfs:c0c7e183 (2899)->c1cd0000 (4096)
    [6.954011] cramfs:解压缩时出错-3!
    [6.958945] cramfs:c0c7e6c8 (2747)->c1ccf000 (4096)
    随机:完成 crng 初始化

    我想问一下 GPMC_CLK 硬件接线方法、因为我们使用8位 NAND 闪存、该引脚未连接到 NAND 闪存、连接到触摸屏复位脚、我进行 menuconfig 以关闭触摸功能、或者存在相同的问题。

    是否确认硬件设计没有影响?

    还有其他可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    我测试了 bch8校验模式、发现在启动后仍有一些错误。 具体日志如下所示。

    [1.569191] nand:128 mib,SLC,擦除大小:128 KiB,页大小:2048,OOB 大小:64
    [1.576901] Nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.582458]在 MTD 器件 OMAP2-nand.0上找到的13个部件分区
    [1.588607]在"OMAP2-nand.0"上创建13个 MTD 分区:
    [1.594042] 0x000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.601096] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.608652] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.616009] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.623450] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.631047] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.638126] 0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.645502] 0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.653589] 0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.662053] 0x000000a00000-0x000003200000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.676941] 0x000003200000-0x000004600000:“NAND.appl-system”
    [1.688094] 0x000004600000-0x000004800000:"NAND.DATA"
    [1.695228] 0x000004800000-0x000008000000:"NAND.history_data"
    [1.738646] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.746987] vrtc:由 VBAT 供电
    [1.754410] VIO:由 VBAT 供电
    [1.759445] vdd1:由 VBAT 提供
    [1.764789] random:快速初始化完成
    [1.768299] vdd2:由 VBAT 供电
    [1.775453] vdig1:由 VBAT 供电
    [1.780602] vdig2:由 VBAT 供电
    [1.785651] Vpll:由 VBAT 供电
    [1.790711] Vdac:由 VBAT 供电
    [1.795705] vaux1:由 VBAT 供电
    [1.800721] vaux2:由 VBAT 供电
    [1.805720] vaux33:由 VBAT 供电
    [1.811004] VMMC:由 VBAT 供电
    [1.816001] VBB:由 VBAT 供电
    [1.821136] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.828460] OMAP-i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、100kHz
    [1.836235] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.899430] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [1.905413] ALSA 器件列表:
    [1.908560]未找到声卡。
    [1.920660] VFS:已在器件31:9上安装根(cramfs 文件系统)只读。
    [1.927684] devtmpfs:已安装
    [1.934656]释放未使用的内核内存:1024K
    [2.086354] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.097818] mmc0:地址0001处的新高速 SDHC 卡
    [2.104560] mmcblk0:mmc0:0001 SD 7.44 GiB
    [2.111373] mmcblk0:P1 P2
    初始化已启动:Busybox v1.11.2 (2014-08-13 03:58:01 PDT)
    启动 pid 86、tty '':'/etc/init.d/rcS
    挂载:在/dev/pts 上安装设备失败:没有此类文件或目录
    安装:在/mnt 上安装 usbfs 失败:没有这样的设备
    正在启动 udev...
    [2.538211] udevd (92):/proc/92/oom_adj 已弃用、请改用/proc/92/oom_score_adj。
    [3.552760] yaffs:dev 是32505867 name is "mtdblock11" rw
    [3.558547] yaffs:传递标志""
    [3.578113] yaffs:dev 是32505868名称是"mtdblock12" rw
    [3.583809] yaffs:传递标志""
    [3.910554] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [3.915963] cpsw 4a100000.以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [3.949401] CPsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
    [4.048851] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
    [4.066561] CPT PTP bc clkid 0
    [4.075838] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [4.123102] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [4.128758] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [4.135150] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
    [4.238841] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_bus:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=1)
    [4.256600] CPTS PTP bc clkid 0
    [4.264053] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪

    请按 Enter 键激活此控制台。 /var/app/arm_monitor:第14行:/var/app/dog:找不到
    m_EcgScale=0.058594 0.0625*30/32=0.058594
    无法读取校准:"/etc/pointercal
    尝试打开:/data/systemconfig1失败!

    正在启动网络系统...
    SCRN_X=800 SCRN_Y=1280

    [6.880772] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.887259] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.893685] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.899953] OMAP2-nand 8000000.nand:找到不可纠正的位翻转
    [6.906305] blk_update_request:I/O error、dev mtdblock9、sector 8832
    [6.912784] DEV mtdblock9上的缓冲器 I/O 错误,逻辑块1104,异步页面读取
    [6.921469] cramfs:解压缩时出错-3!
    [6.926207] cramfs:c0c7c6c8 (2747)->c1ccf000 (4096)
    [6.934076] cramfs:解压缩时出错-3!
    [6.939026] cramfs:c0c7e183 (2899)->c1cd0000 (4096)
    [6.954011] cramfs:解压缩时出错-3!
    [6.958945] cramfs:c0c7e6c8 (2747)->c1ccf000 (4096)
    随机:完成 crng 初始化

    我想问一下 GPMC_CLK 硬件接线方法、因为我们使用8位 NAND 闪存、该引脚未连接到 NAND 闪存、连接到触摸屏复位脚、我进行 menuconfig 以关闭触摸功能、或者存在相同的问题。

    是否确认硬件设计没有影响?

    还有其他可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下 wiki 中的"器件接口"部分。 在文档中、我们将 NAND 分区作为 Linux 的根文件系统分区进行安装、并使用 UBIFS 格式。  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我仍在检查其他原因。 我会尝试它。

    谢谢你。