This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:DDR3连接

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/854619/am3358-ddr3-connections

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TMDSSK3358

我对 DDR3和 AP 之间的映射有疑问。

我正在使用 AM3358和 DDR3制作定制板(MT41K256M16TW-107 AAT:P https://www.micron.com/products/dram/ddr3-sdram/part-catalog/mt41k256m16tw-107-aat )

我在 BeagleBone Black 和 TMDSSK3358 (MT41J128M16JT-125)入门套件上发现了一些不同的 DDR3映射。

在我的案例中、我应该遵循什么参考板?

有没有关于差异的指南?

* BeagleBone DDR3映射(https://github.com/beagleboard/beaglebone-black/blob/master/BBB_SCH.pdf)

存储器- AP

1) 1) DDR A 线

DDR_A15 - DDR_A15

2) 2) DDR D 线路

DDR_D0 - DQ0

DDR_D1 - DQ1

DDR_D2 - DQ2

(笑声)

DDR_D15 - DQ15

* TMDSSK3358 DDR3映射 http://www.ti.com/lit/df/sprr356/sprr356.pdf

1) 1) DDR_A 线路

DDR_A15 # DGND 还是开路?

2) 2) DDR D 线路

DDR_D3 - DQ0

DDR_D6 - DQ1

DDR_D5 - DQ2

(笑声)

DDR_D13 - DQ14

DDR_D9 - DQ15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MT41K256M16TW-107 AAT:P 具有15个行地址 A[14:0]、因此您无需连接 A15。 您可以将 A15保持未连接状态。

    对于数据线路、您可以自由交换字节通道内的位以方便路由、但每个字节通道必须与其对应的 DQS 和 DM 信号匹配。