This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:66AK2G12、EMIF /DDR 接口、FPGA

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/853632/66ak2g12-66ak2g12-emif-ddr-interface-fpga

器件型号:66AK2G12

你(们)好

我想将高速数据从 FPGA 发送 到66AK2G12进行处理。 为此,我将   66AK2G12的36位 EMIF (DDR)主总线与 FPGA 连接。  

我的问题是" EMIF 接口是否适用于处理器和 FPGA 之间的通信。"  

如果不是!  

此外, 我应该使用哪种“66AK2G12”接口在处理器和 FPGA 之间进行高速通信?

*(FPGA 还具有 DDR3控制器 Spartan 6)。

此致

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能,这种连接方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、此器件中 EMIF 的唯一用途是与 DDR 存储器配合使用。 为了与 FPGA 通信、我们使用 PCIe。