主题中讨论的其他器件:AM3358
需要了解在短期内过驱动引脚的风险。
我们目前测试的任何设备都没有出现与此相关的任何故障。
我们打算修改设计以消除过载、但我们无法在当前已构建且正在进行测试的电路板上执行此操作
问题引脚是 OSC0_IN (XTALLIN)
下表是数据表中的一个摘录、表明存在一定程度的过冲容差。
AM3358的振荡器部分由1.8V 电压供电、给定上述器件的最大输入为18.+0.3V = 2.1V
在电路中、我们通过22R 源极电阻器从3.3V 逻辑器件驱动 OSC0_IN 引脚。 逻辑器件的输出大约为2.9V、AM3358的最大输入电压为2.1V、这意味着我们可以在~50%的时钟周期内向该引脚提供高达36mA 的电流。