This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358-EP:过驱振荡器输入

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/823206/am3358-ep-overdriving-oscillator-input

器件型号:AM3358-EP
主题中讨论的其他器件:AM3358

需要了解在短期内过驱动引脚的风险。

我们目前测试的任何设备都没有出现与此相关的任何故障。

我们打算修改设计以消除过载、但我们无法在当前已构建且正在进行测试的电路板上执行此操作

 

问题引脚是 OSC0_IN (XTALLIN)

 

下表是数据表中的一个摘录、表明存在一定程度的过冲容差。

 

AM3358的振荡器部分由1.8V 电压供电、给定上述器件的最大输入为18.+0.3V = 2.1V

 

在电路中、我们通过22R 源极电阻器从3.3V 逻辑器件驱动 OSC0_IN 引脚。 逻辑器件的输出大约为2.9V、AM3358的最大输入电压为2.1V、这意味着我们可以在~50%的时钟周期内向该引脚提供高达36mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的帖子移至这些器件的专家组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Calex36]]在电路中、我们通过22R 源极电阻器从3.3V 逻辑器件驱动 OSC0_IN 引脚。 [/报价]

    这不是正确的解决方案。 当从一个外部时钟源驱动 OSC0时、电压电平应该为1.8V。  有关详细信息、请参阅 AM335x 数据表修订版 K 中的第6.2.2.2节。

    我知道1.8V LVCMOS 振荡器很难找到、因此该解决方案可以在它和 OSC0输入之间使用一个3.3V 振荡器和一个1.8V 缓冲器。