This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3892:HDMI_EXTSWING

Guru**** 1280010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/822133/linux-am3892-hdmi_extswing

器件型号:AM3892

工具/软件:Linux

您好!

AM3892数据表规定 HDMI_EXTSWING 线路的电阻应为6.8千欧。

但是、EVM 板以5.9k Ω 的电阻进行连接。

请告诉我哪一项是正确的。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这应该是6.8K。 数据表的优先级始终高于 EVM 参考设计。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的支持。

    BR、