This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2SX:关于双操作系统(Linux &RTOS)上的 TDA2内存调整

Guru**** 2542780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/822782/linux-tda2sx-about-the-tda2-memory-adjustment-on-dual-os-linux-rtos

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Linux

我们的系统没有足够的共享存储器来执行更多算法、

因此、我们需要调整存储器块的位置和大小以增加 SR1大小。

 

阅读 URL http://processors.wiki.ti.com/index.php/VSDK/VisionSDK_UserGuide_MemoryMap#Memory_Map_of_the_Application 后、我们的调整仍然失败。

即使我们只移动 IPU1和 IPU2的位置和大小。 (不在0xA0000000之外)

请帮帮我们。

非常感谢。

此致、

等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eten、

    如果您不打算 M4执行 CPU 访问、并且所有操作都是使用 DMA 进行的、则可以在0xA0000000 - 0xC0000000之间添加一个分割区、并将其用作共享存储器(请参阅内核中的 dra7-EVM-infoadas .dts、了解如何添加保留存储器节点)。

    然后、您需要添加相应的条目 OSA_memInit 以将此保留区域映射到用户空间。


    此致

    Shravan