请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件: THS7303
工具/软件:Linux
你(们)好
我有一个定制板:
视频输入:组件=> ADV7403 => AM5728
视频输出:AM5728 => ADV7343 => THS7303 =>分量
我的问题:应该在哪里进行引脚配置? EVM reva3可与 OV10635配合使用、并且 am57xx-evm-reva3-cam-ov1065.dts 中没有引脚配置、那么它的工作原理是什么?
我想将 vin3a (来自 VIP2)配置为16位并行输入端口和 VOUT! (DPI1)作为16位并行视频端口。 我不知道我该怎么做!