This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:我应该在哪里进行引脚配置、u-boot 或 DTS?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, THS7303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/822460/linux-am5728-where-should-i-do-pin-configuration-u-boot-or-dts

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: THS7303

工具/软件:Linux

你(们)好

我有一个定制板:

视频输入:组件=> ADV7403 => AM5728

视频输出:AM5728 => ADV7343 => THS7303 =>分量

我的问题:应该在哪里进行引脚配置? EVM reva3可与 OV10635配合使用、并且 am57xx-evm-reva3-cam-ov1065.dts 中没有引脚配置、那么它的工作原理是什么?


我想将 vin3a (来自 VIP2)配置为16位并行输入端口和 VOUT! (DPI1)作为16位并行视频端口。 我不知道我该怎么做!