This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM335X:TI RTOS 演示

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/820435/rtos-processor-sdk-am335x-ti-rtos-demo

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我下载 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-05.01.00.11-linux-x86-64安装包并运行 μ~/processor_sdk_rtos_am335x_5_01_00_11/Makefile。 好~的、我可以运行 μ C/pdk_am335x_1_0_12/packages/ti/starterware 示例。 现在我想运行 ti-RTOS 示例(如果可能、不使用任何 IDE、我只想使用命令行并创建实用程序)。

我知道如何运行任何*。_ti.bin 文件(我有带 MLO 文件的 SD 卡)、但我不知道如何使用不带 IDE 的 SD 卡运行 ti-RTOS。我认为可能是~/pdk_am335x_1_0_12/packages/ti/binary/pm_rtos_app/bin/evmAM335x/pm_rtos_8fg_apers_release、但我不知道如何使用它。 是否有任何非 IDE 指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非 IDE 意味着没有 CCStudio 吗?

    您确切需要运行哪个示例?


    您可以在不使用 CCStudio 的情况下运行电路板诊断测试。 查看以下用户指南:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Pavel。


    是的、我想在不使用 CCStudio 的情况下使用 RTOS。 我运行了诊断测试、它工作正常。 但这是裸机(非操作系统)示例、我对 RTOS 功能(如任务、互斥量等)感兴趣。 是否有任何 RTOS 非 IDE 示例? 我需要任何示例、在我运行它之后、我可以修改它并获取我想要的任何内容。

    我以前在 StarterWare 工作过、我拥有我需要的所有库、但现在它 不支持、我需要操作系统功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    查看 USB 示例和测试应用。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕维尔,谢谢!  

    我会尝试这种方法。